1116831_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1116831_ja-JP

1116831_ja-JP

例MPC5604P TRKボードでのFlexPWM初期化<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

この簡単な例は、TRKボード上のFlexPWMモジュールの使用方法を示しています。

PWM出力がLEDに接続されている場合、その調光を確認できます。

 

よろしくお願いします。

ペトル

 

********************************************************************************

* 詳細説明:

*

※この例では、FlexPWMモジュールの使用例です。

* Submodule0は、独立したPWMA信号とPWMB信号を生成するように設定されています。

*そのデューティサイクル。PWMXは出力としても有効になり、50%の固定に設定されます

*義務。

*  

* LED_ENジャンパを取り外し、FlexPWM AおよびB出力をLEDに接続して確認できます

*その調光。

*

* ------------------------------------------------------------------------------

*テストHW:TRK-MPC5604P

* Maskset:  0M36W

※対象:internal_RAM

* Terminal: no

* Fsys:64MHz、8MHz XOSCリファレンス

* Debugger: IDCPPCNEXUS

*

* TRKボード接続:

*

・P4.10 - D[9] ..FlexPWM X[0]出力

※P1.11 - A[10] ..FlexPWM B[0]出力

※P1.12 - A[11] ..FlexPWM A[0]出力

*

*

  ********************************************************************************

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:23 AM
更新者: