1116775_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1116775_zh-CN

1116775_zh-CN

使用 OpenWRT、Yocto、Ubuntu 还是您自己的自定义 Linux ®发行版?了解恩智浦如何轻松利用多分销方式进行软件开发_Connects China<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

每个 Linux 发行版都提供了对产品开发有用的功能 - 每个 SoC 都提供了产品成功所必需的功能。如果您无法利用您选择的发行版或您选择的 SoC - 产品开发就会受到阻碍或完全停止。NXP 提供的技术可简化 SoC 特定组件在您所选择的分销中的采用。了解有关此技术的更多信息,以及如何在组件隔离级别构建和使用来自 LSDK 的选定组件的实用技巧和窍门。主题包括构建和部署 PPA 和引导加载程序、构建和引导 Linux 内核以及构建和部署选定的用户空间组件。重点放在本地建设,因为它更容易。这将是一场两小时的会议,留出时间进行问答。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

每个 Linux 发行版都提供了对产品开发有用的功能 - 每个 SoC 都提供了产品成功所必需的功能。如果您无法利用您选择的发行版或您选择的 SoC - 产品开发就会受到阻碍或完全停止。NXP 提供的技术可简化 SoC 特定组件在您所选择的分销中的采用。了解有关此技术的更多信息,以及如何在组件隔离级别构建和使用来自 LSDK 的选定组件的实用技巧和窍门。主题包括构建和部署 PPA 和引导加载程序、构建和引导 Linux 内核以及构建和部署选定的用户空间组件。重点放在本地建设,因为它更容易。这将是一场两小时的会议,留出时间进行问答。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 07:22 AM
更新者: