1115905_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1115905_ja-JP

1115905_ja-JP

UDOO NEOでWi-Fi経由でロボットアームを制御する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  1. はじめに
  2. 要件
  3. ハードウェアの接続 
  4. 実装
  5. 機能デモ

 

 

1. イントロダクション

 

このドキュメントでは、Linuxを実行しているA9コアと、UDOO NEOボード上でArduinoスケッチを実行しているM4コア間の通信を確立し、Wi-Fi経由でロボットアームをリモート制御する方法について説明します。

 

150249_150249.jpgIMG_20160505_093729167_HDR.jpg図1:ロボットアームに接続されたUDOO NEOボード

 

UDOO NEOボードの使用開始に関する詳細は、以下を参照してください。

Introduction - UDOO Neo Docs

 

 

2. 応募資格

a)UDOObuntuイメージと適切な接続性を備えたUDOO NEOボード。

  • 使用されるLinuxイメージはUDOObuntu 2 RC1またはRC2(Ubuntu 14.04)で、次のリンクからダウンロードできます。

     ARM開発ボード |UDOOからの延長サポート

  • ブータブルSDカードの作成およびその他の基本設定については、次のガイドラインを参照してください。

     初めてのスタート - UDOO Neo Docs

  • 次に、ターゲットボードのLinux端末とのUSB通信など、接続性を確保するために適切なドライバーをインストールする必要があります。以下のリンクを参照してください。

     USB直接接続 - UDOO Neo Docs

b) ロボットアーム自体。この場合、使用されるアームには4つのサーボモーターがあり、3つはアーティキュレーション用、1つはクランプの開閉用です。

c)Wi-Fiルーター、およびアームのリモートコントロール用のSSHクライアントアプリケーションを備えた追加のWi-Fiデバイス。

 

 

3. ハードウェア接続

 

a)考慮すべき最初の接続は、Wi-Fiネットワークを構成し、Arduinoスケッチプログラミング用のデスクトップ(VNCクライアント)のリモートビューを構成するために、UDOONEOボードをホストPCとUSB直接接続することです。

 

b) 次に、4つのサーボモーターで構成されるアーム接続を考慮する必要があります。したがって、モーターは別の電源で駆動し、4つのPWM信号で制御する必要があります。この場合、J4コネクタのPWM_1、PWM_2、PWM_3、およびPWM_4信号(Arduino信号)に接続されます。図 2 は、前述の接続を示しています。

 

150250_150250.pngmotors connection.png

図2:UDOO NEOボードへのサーボモーター接続。

 

 

4. 実装

 

4.1 Wi-Fiネットワークに接続します。UDOO NEOボードの電源を入れた後、USBダイレクト接続はホストPCに仮想NICをインストールし、NEOボードにロードされた構成Webページである「ダッシュボード」にアクセスします。これは、アドレス192.168.7.2の任意のWebブラウザから表示できます。ワイヤレスネットワークには、Webコントロールパネルの[構成]/[ネットワーク設定]から接続できます。

Wi-Fiルーターとの接続を確立した後、図3に示すように、ダッシュボードにNEOボードに割り当てられたIPアドレスを表示する必要があります。後でNEOボードへのワイヤレスアクセスを確立するために、このようなアドレスを覚えておくことが重要です(オプションで、NEOを静的IPアドレスに設定することも、ルーターをNEOボードに同じIPアドレスを割り当てるように設定することもできます)。

 

150251_150251.pngdashboard.png図3:NEOボードのIPアドレスを示すダッシュボード。

 

ダッシュボード、リモート端末、VNCサーバーもWi-FiIPアドレスを使用してWi-Fi経由で利用できるため、USB直接接続を取り外すことができます。

 

4.2. ArduinoスケッチのプログラミングNEOのリモートデスクトップは、ホストPC上の任意のVNCクライアントで表示でき、NEOのIPアドレス、ユーザー、パスワード(SSHリモートターミナルと同じ)を示します。 UDOObuntuイメージには、UDOO NEOボード用に構成されたArduino IDEがすでに含まれているため、コードの記述を開始するには、イメージを開くだけで済みます。図3は、ターミナルウィンドウとArduino IDEを含むUDOO NEOデスクトップを示しています。スケッチは添付ファイルとして使用できます。

 

150252_150252.pngneo dektop.png図4:UDOO NEOボードのデスクトップ。

 

4.3. Arduinoスケッチ機能...Arduinoプログラムは、シリアルポート経由で受信データの待機を開始します。シリアルデータを受信した後、4つのサーボモーターはデフォルトの位置(90°)に初期化されます。シリアルポート通信は、図5に示すように、Arduino側の仮想シリアルポート(Serial0)とマルチコア通信(ttyMCC)用の仮想シリアルポートとの間で確立されます。詳細については、以下のリンクを参照してください。

コミュニケーション - UDOO Neo Docs

150254_150254.PNGDOCS_a9_m4_serial.PNG図5:コア間の通信。

  • モーターが初期化されると、各動きは、モーターの角度位置を増減するキーによって定義されますが、クランプは開閉位置に調整されます。
  • キー「Q」と「W」は最初のモーターを調整します。キー「A」と「S」は2番目のモーターを調整します。キー「D」と「F」は3番目のモーターを調整し、最後に「Z」と「X」のキーを使用してクランプを開閉します。
  • さらに、キー「R」はすべてのモーターをデフォルトの位置にリセットします。キー「C」はPWM信号を有効/無効にするために使用され、キー「V」はすべてのモーターの角度値を印刷します。
  • モーターの調整ステップは、マクロ「ANGLE_STEP」で定義されます。単位は度です。

 

 

5. 機能デモンストレーション

 

デモンストレーション機能として、Arduinoスケッチを実行しているUDOO NEOボードはWi-Fiネットワークに接続され、ロボットアームの制御に使用されるSSHアプリを備えたAndroid電話と同じネットワークにも接続されています。図 6 は、前述のロボット アームを制御するアプリの画面キャプチャを示しています。

150255_150255.pngScreenshot_20160505-101105.png図6:UDOO NEOにアクセスするSSHアプリ。

 

最後に、次のビデオはアプリケーションの機能を示しています。

 

元の添付ファイルは次の場所に移動しました robo_arm.ino.zip

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 08:48 AM
Updated by: