1115873_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1115873_ja-JP

1115873_ja-JP

ワンストップセキュアブートツール:NXP-MCUBootUtilityをv1.4.0にアップグレード<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ソースコード: https://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility

【v1.3.0】

顔立ち:
> 1..sb を生成できますEFSeuse Operation UtilityウィンドウのFile by Actions
> 支持生成仅含自定义efuse烧写操作(在efuse operation windows里指定)的.sb格式文件

改善:
> 1.HAB 署名モードは、FlexSPI/SEMC や RT1020/1015 ROM を使用したデバイスの非 XIP ブートには適用できません
> HAB签名模式在i.MXRT1020/1015下应不支持从FlexSPI NOR/SEMC NOR启动设备中Non-XIP启动
> 2.HAB 暗号化モードは、FlexSPI/SEMC や RT1020/1015 ROM を使用したデバイスのブートには適用できません
> HAB加密模式在i.MXRT1020/1015下应不支持从FlexSPI NOR/SEMC NOR启动设备中启动
> 3.複数の .sbファイル(all, flash, efuse)は、オールインワンアクションでefuse操作がある場合に生成する必要があります
> 当All-In-One操作中包含efuse烧写操作时,会生成3个.sb文件(全部操作、仅flash操作、仅efuse操作)
> 4..sb を生成できますブートデバイスタイプがNORの場合、ボード接続のないファイル
> 当启动设备是NOR型Flash时,可以不用连接板子直接生成.sb文件
> 5.自動画像リードバックを無効にして、操作時間を節約できます
>    一键操作下的自动程序回读可以被禁掉,用以节省操作时间
> 6.メニューバーの言語オプションのテキストは、静的で理解しやすいものでなければなりません
>    菜单栏里的语言选项标签应该是静态且易于理解的(中英双语同时显示)

バグ修正:
> 1.元のイメージ(hex/bin)のサイズが64KBより大きい場合、ブータブルイメージを生成できません
> 当输入的源image文件格式为hex或者bin且其大小超过64KB时,生成可启动程序会失败
> 2.大きな画像ファイル(例:6.8MB)がダウンロードできない場合があります
> 当输入的源image文件非常大时(比如6.8MB),下载可能会超时失败
> 3.一部の動的ラベルで言語切り替えの問題があります
> 当切换显示语言时,有一些控件标签(如Connect按钮)不能实时更新
> 4.RT1050 EVKB ボードの一部の LED デモが無効です
> /apps目录下RT1050 EVKB板子的一些LEDデモ是无效的

【v1.4.0】

顔立ち:
> 1.uSDHC SD/eMMCブートデバイスへのブータブルイメージのロードをサポート
> 支持下载Bootable image进主动启动设备 - uSDHC接口SD/eMMC卡
> 2.混合 eFuse フィールドを表示および設定するための使いやすい方法を提供します
> 支持更直观友好的方式去查看/设置某些混合功能的eFuse区域

改善:
> 1.デフォルトのFlexSPI NORデバイスをNXP EVKボードと整合するように設定
> 默认FlexSPI NOR device应与恩智浦官方EVK板卡相匹配
> 2.Flash Programmer アクションのリアルタイムゲージを有効にする
> 为通用Flash编程器里的操作添加实时进度条显示

NXP-MCUBootUtility_v1.4.0_e.png

i.MXRT 101倍i.MXRT 102倍i.MXRT 105倍i.MXRT 106倍日時:ワンストップセキュアブートツール:NXP-MCUBootUtilityがv1.4.0にアップグレードされました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

開発版ではなく、リリース版をダウンロードしてください

すべてのリリースバージョンはここにあります リリース ·JayHeng/NXP-MCUBootユーティリティ ·GitHubの 

日時:ワンストップセキュアブートツール:NXP-MCUBootUtilityがv1.4.0にアップグレードされました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

同じエラーが発生しますか、解決策はありますか?

日時:ワンストップセキュアブートツール:NXP-MCUBootUtilityがv1.4.0にアップグレードされました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Jay:

请问运行NXP-MCUBootUtility.exe 遇到这个错误知道大概原因是什么吗?

谢谢。

C:\ Users \ jichunfan \ Downloads \ NXP - MCUBootユーティリティ-マスター\ NXP-MCUBootユーティリティ-マスター
\bin>C:\Users\jichunfan\Downloads\NXP-MCUBootUtility-master\NXP-MCUBootUtility-m
アスター\ビン\NXP-MCUBootUtility.exe
トレースバック(最後の最後の呼び出し):
ファイル「main.py」、944行目、
ファイル「main.py」、63 行目、 __init__
ファイル "mem\memcore.py",22 行目 ( __init__
ファイル "fuse\fusecore.py", 18 行目, __init__
ファイル "run \ runcore.py"、66 行目、 __init__
ファイル "gen\gencore.py",23 行目、 __init__
ファイル "ui\uicore.py",84 行目 ( __init__
ファイル "ui\uicore.py",215 行目の setTargetSetupValue
ファイル "run \ runcore.py"、95 行目、createMcuTarget
ファイル "run \ runcore.py"、54 行目 (createTarget)
ファイル「C:\ Users \ jichunfan \ Downloads \ NXP-MCUBootUtility-master \ NXP-MCUBootUtilit
y-master\src\targets\MIMXRT1021\bltargetconfig.py",52 行目、
availableBootDevices = uidef.kBootDevice_Latest
AttributeError: 'module' オブジェクトに属性 'kBootDevice_Latest' がありません
[15864] スクリプトmainの実行に失敗しました

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 07:26 AM
更新者: