1115500_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1115500_ja-JP

1115500_ja-JP

例MPC5604P TRKボードCW210のスキャンモードのADC設定<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

この簡単な例は、スキャンモードのADC設定とTRK-MPC5604Pボード上のトリマーの使用方法を示しています。

トリマーを使用してLEDを暗くします1。

 

よろしくお願いします。

ペトル

 

 

********************************************************************************

* 詳細説明:

*

* TRKボード上のトリマーのADCテストと使用

*

* ------------------------------------------------------------------------------

*テストHW:TRK-MPC5604P

* Maskset:  0M36W

※対象:internal_RAM

* Terminal: no

* Fsys:64MHz、8MHz XOSCリファレンス

* EVB接続:

*

*トリマーを使用してLEDを暗くします1

*

*手記!ADCに電力が供給されていること、J21 5Vジャンパーがオンになっていることを確認します

*

********************************************************************************

全般Re:TRKボードCW210 MPC5604PスキャンモードのADC設定例<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはPetrS、

迅速な対応ありがとうございました。問題は、ADCに電力を供給するのと同じくらい簡単で、つまりJ21ジャンパをONに設定することでした。

似たような例があるかどうか知っていますか?

1- シンプルなFlexPWMの場合 ?

2- eTimersを直交デコーダとして使用していますか?

事前に感謝いたします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-06-2026 02:11 AM
更新人: