この簡単な例は、スキャンモードのADC設定とTRK-MPC5604Pボード上のトリマーの使用方法を示しています。
トリマーを使用してLEDを暗くします1。
よろしくお願いします。
ペトル
********************************************************************************
* 詳細説明:
*
* TRKボード上のトリマーのADCテストと使用
*
* ------------------------------------------------------------------------------
*テストHW:TRK-MPC5604P
* Maskset: 0M36W
※対象:internal_RAM
* Terminal: no
* Fsys:64MHz、8MHz XOSCリファレンス
* EVB接続:
*
*トリマーを使用してLEDを暗くします1
*
*手記!ADCに電力が供給されていること、J21 5Vジャンパーがオンになっていることを確認します
*
********************************************************************************
こんにちはPetrS、
迅速な対応ありがとうございました。問題は、ADCに電力を供給するのと同じくらい簡単で、つまりJ21ジャンパをONに設定することでした。
似たような例があるかどうか知っていますか?
1- シンプルなFlexPWMの場合 ?
2- eTimersを直交デコーダとして使用していますか?
事前に感謝いたします。