1115488_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1115488_ja-JP

1115488_ja-JP

FRDM-K64Fオープンソースデバッグインターフェースの概要<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

FRDM-K64Fは、Kinetis K64、K63、K24マイクロコントローラ向けの超低コスト開発プラットフォームです。このボードは、すでにフリースケールのお客様の間で広く使用されています。

http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-K64F

 

FRDM-K64Fプラットフォームは、オープンソースのブートローダを実行するフリースケールのオープンソースハードウェア組み込みシリアルおよびデバッグアダプタであるOpenSDAv2を備えています。この回路には、シリアル通信、フラッシュ・プログラミング、およびラン制御デバッグのためのいくつかのオプションがあります。KDS3.0を使用するユーザーは、J-Linkインターフェース、P&E OpenSDAインターフェース、またはMbedインターフェースを選択できます。各オプションについて、ユーザーは最初にデバッガーファームウェアを更新する必要があります。それぞれ1つずつ紹介していきます。

 

 

関連するすべてのドライバーとファームウェアは、添付ファイルとしてこの記事に含まれています。

全般
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:11 AM
更新者: