Install Ubuntu 14.04 on i.MX7D-SDB<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
コミュニティ i.MX こんにちは。
i.MX7D-SDボードにUbuntutrustyをインストールする方法に関するガイドが添付されています
基本的には、Freescale i.Mx7D-SDBにubuntu core 14.04をインストールして実行するためのすべての手順を説明しています。
このドキュメントとプロジェクトがお役に立てば幸いです。
敬具
i.MX7DualRe: Install Ubuntu 14.04 on i.MX7D-SDB<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、もし何かヒントがあればお願いします。
iMX7D Sabre Rev.Dボード、スロットSD1のSD / MMC、および公式のNXP BSPが期待どおりに動作しています。
ただし、Ubuntuディストリビューションをボードにインストールし、添付のチュートリアルに従う必要がありますが、いくつかの問題に直面しています。
中古:
- Ubuntu 18.04を搭載したホストPC
- linux-2.6-imx-rel_imx_3.14.52_1.1.1_ga
- gcc-linaro-arm-linux-gnueabihf-4.9-2014.09_linux
- linaro-trusty-alip-20141024-684
- 16 GB SDカード
- SABREボードのLOW位置のDIPスイッチ(ミニコム経由のシリアル通信用のSW2-DIP2を除く)
1- ubuntu-core-14.04.2-core-armhf-tar.gzが見つかりません。 しかし、私は見つけましたubuntu-base-14.04.2-core-armhf-tar.gzです。
2 - チュートリアルで説明されているパーティション分割に従い、
- 最初のパーティション(カーネル)はFAT16とWIN95 FAT32を試しますが、公式のBSP SDカードイメージはFAT12パーティションを作成します:問題になる可能性がありますか?
- チュートリアルに従って、最初のパーティションに dtb と zImage をコピーし( uImageもコピーしました)、SDカードの2番目のパーティションにrootfsをコピーしました
- u-boot は動作しますが、エラーを返します
- ファストブーツ:ノーマル
ノーマルブーツ
自動起動を停止するには、任意のキーを押します:0
パーティション#0に切り替えて、OK
mmc0 は現在のデバイスです
パーティション#0に切り替えて、OK
mmc0 は現在のデバイスです
** 認識できないファイルシステムの種類 **
** 認識できないファイルシステムの種類 **
ネットから起動しています... - ...
- ...中止
ethernet@30be0000 PHY自動ネゴシエーションが完了するのを待っています。ユーザー割り込み!
PHY ethernet@30be0000を初期化できませんでした
BOOTP放送1
BOOTP放送2
BOOTP放送3
中止
bootm コマンドのイメージ形式が間違っています
エラー: カーネル イメージを取得できません!
=> ブート
bootm コマンドのイメージ形式が間違っています
エラー: カーネル イメージを取得できません!
=>ブーツ
悪いLinux ARM zImageの魔法!
デフォルトのオプションでカーネルをコンパイルし、カーネル圧縮をLZOSからGZIPに変更するだけです。
どんな提案でも大歓迎です。
どうもありがとうございます
よろしくお願いいたします。
Re: Install Ubuntu 14.04 on i.MX7D-SDB<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
ブートローダーの別のソースである可能性があります https://github.com/embeddedartists/uboot-imx/releases/tag/rel_imx_3.14.38_6qp_ga
Re: Install Ubuntu 14.04 on i.MX7D-SDB<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
Hi Bio_TICFSL,
pdfファイルの項目3のブートローダー(u-boot)のリンクが行き止まりのようです。
http://git.freescale.com/git/cgit.cgi/imx/uboot-imx.git/snapshot/uboot-uboot-imx-rel_imx_3.14.38_6qp...
親切にアドバイスしてください。
よろしくお願いいたします。
ライアン・ジャリーナ