1115215_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1115215_ja-JP

1115215_ja-JP

i.MX27 ADSボードTV出力<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.MX27ADS ボードで TV Out を使用するには、次の手順に従います。

  • R71を取り外し、R69の場所にはんだ付けします。

このプロセスの前の画像を参照してください。

Antes.jpg

そして、このプロセスの後:

Depois.jpg

  • スイッチS15を設定します:1 =オン。[2-5] = オフ。

詳細については、画像を参照してください。

Switch.jpg

Linuxコマンドライン(Redboot)に次のパラメータを追加します。

video=mxcfb:テレビNTSC 

この変更後、ビデオ信号はTV-OUTカードのみに適用される27MHzで動作します。LCDカードはこの周波数では動作しません。




i.MX2x
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 10:38 AM
更新人: