1115159_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1115159_ja-JP

1115159_ja-JP

Q&A: レジスタMMDCx_MPSDCTRL SDCLKx_DEL単位の遅延単位<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

質問:

i.MX6 RMに記載されている遅延ユニットがあるかどうかを明確にします 2つの場所で同じです:
1. データストロボには遅延ユニットがあり、キャリブレーション手順で考慮されます。
2. クロック SDCLK には遅延ユニットがあり、RM のセクション 44.12.54 「MMDC PHY CK Control Register (MMDCx_MPSDCTRL)」に記載されています。

一般的な遅延ユニットの説明には、次のように記載されています。
遅延線によって発行される遅延(設定値による)は絶対的であり、動作条件と温度条件を考慮に入れます。遅延線には、デバイスごとに異なる可能性のある解像度があります。1 遅延ユニットの増分は、20 pSec から 50 pSec の間で変化する可能性があります。

SDCLK 遅延にも同じことが関係していると推測されますが、i.MX6 の予備仕様では、ビット フィールド SDCLKx_DEL (x=0,1) が SDCLK 遅延を制御し、最大 1 サイクルになると記載されています。 これはSDCLKx_DELステップが SDCLK の 1/4 であることを意味します 。

SDCLK 遅延 (SDCLKx_DEL) の詳細については、こちらをご覧ください。


答え:
「SDCLK パスの遅延要素は、データ ストロボの遅延エレメントと似ていますが、まったく同じではありません。

ただし、遅延はピコ秒のオーダーであり、古いドキュメントから解釈されたような完全なSDCLKサイクルではありません。」

i.MX6_All
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 04:38 AM
更新者: