バンク メモリ (9S08QE128、9S08DZ128 など) を使用する 8 ビット MCU の CW MCU v10.5 を使用するユーザーは、CW MCU v10.5 MCU バンク メモリ パッチをインストールする必要があります。そうしないと、CWはバンクメモリを正常に処理できません。
パッチが添付されています。
インストール手順:
CW MCU v10.5 Banked Memory Patchは、CodeWarrior Development Studio for Microcontrollers v10.5用です。これには、CW MCU v10.5 の S08 バンク メモリの欠陥に対処するために必要なファイルが含まれています。このパッチは、自動インストールスクリプトやプログラムを含まないzipファイルとして提供されます。zipファイルは、以下のインストール手順を使用して手動でインストールする必要があります。
1. CW MCU v10.5 を閉じます。
2. ハードドライブ上のCW MCU v10.5のインストールを見つけます。デフォルトのインストール・ディレクトリは「C:\Freescale\CW MCU v10.5」です。
3.「CW MCU v10.5 Banked Memory Patch.zip」を解凍しますMCUサブディレクトリ(C:\Freescale\CW MCU v10.5\MCU)にコピーします。zip ファイルに含まれるファイルは、サブディレクトリ内の現在のファイルを上書きします。
-又は-
3. Windows エクスプローラを使用して、"bin" および "HC_Tools" サブディレクトリをマイコン サブディレクトリ (C:\Freescale\CW MCU v10.5\MCU) にドラッグ アンド ドロップします。