SDMA ap_to_ap Fixed Scripts (i.MX6DQ)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
所附补丁适用于i.MX6 Dual 和 Quad 的 iMX6_Platform_SDK ,并为内存脚本带来 2 个额外的 SDMA 内存:
- 固定目标地址,增加源地址
- 固定源地址,增加目标地址。
通过此补丁,新脚本也集成在平台 SDK 的 SDMA 测试菜单中。
我从 ROM 脚本ap_to_ap开始创建了这些脚本。为了转储 SDMA ROM 的内容,我使用了mxc_printSDMAcontext函数,该函数也包含在附加补丁中,可以在需要时调用。
i.MX6 双核i.MX6 四核Re: SDMA ap_to_ap Fixed Scripts (i.MX6DQ)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
是的,它在 ap 域中。
Re: SDMA ap_to_ap Fixed Scripts (i.MX6DQ)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
谢谢你的帖子。
这些 ap_to_ap_fixed RAM 脚本是否能够访问外部 EIM 总线?
示例:主 RAM 到 EIM 总线的固定地址