1114878_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1114878_ja-JP

1114878_ja-JP

Ti DS90UB947/948 I.MAX6用Linuxドライバ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Imx6はlvdsを直接出力できます。しかし、lvds-wireは高価すぎて買えません。そのため、ds90ub947シリアライザを自動車計装に適用することができます。ちなみに、lvdsディスプレイを接続できないリモコンにds90ub948デシリアライザーが必要です。

pastedImage_1.png

アタッチメントは、Linux用のds90ub947/948のドライバーです。 Linux 3.10以降をサポートできます。linux 3.10.53 と imx6q で動作することが確認されました。

添付ファイル リスト:

DS90UB947.c

ds90ub947.h

readme.txt

readmeに従って使用できます。

このドライバーはかろうじて胚芽でした。アプリケーションに応じて変更する必要があります。

時々、それはds90ub913/914とmax9286/96705に非常に似ています。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 06:26 AM
更新者: