1114876_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1114876_ja-JP

1114876_ja-JP

USDPAA および Linux カーネルでの QMAN 専用チャネルとプール チャネルの使用<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

FQ 上のフレームを処理する準備ができると、FQ はワーク キュー (WQ) にエンキューされます。WQ はチャネルに編成されます。チャネルは、8 つのワーク キューの固定されたハードウェア定義の関連付けであり、"優先ワーク キュー" でもあります。QMAN では、次の 2 種類の WQ チャネルが定義されています。

専用チャネルは、常に 1 つのエンティティによって処理されます。

プール チャネルは、プロセッサ コアのプールなど、類似エンティティのプールによって処理されます。

このドキュメントでは、専用チャネルとプール チャネルに関する基本的な概念、専用チャネルとプール チャネルをフロー順に使用する方法、保持シナリオ、ワーク キュー チャネルの割り当て、Linux カーネルで使用される専用チャネルとプール チャネル、および PPAC および USDPAA QMAN ドライバを USDPAA アプリケーションで専用チャネルを使用するように変更する方法について説明します。

1. QMANチャネルの基本概念

2. フロー順序の保持シナリオで使用される専用チャネル

3. Hold Active Schedulingを使用した順序保持で使用されるプールチャネル

4. ワークキューチャネルの割り当て

5. Linuxカーネルでの専用チャネルとプールチャネルの使用

6. USDPAAの専用チャネルの使用

QorIQ P2デバイスQorIQ P3デバイスQorIQ P4デバイスQorIQ P5デバイス
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 05:37 AM
更新者: