1114872_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1114872_zh-CN

1114872_zh-CN

使用 CodeWarrior for ARMv8 调试 U-boot 和 Linux 内核并启动裸板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

本文档以LS1043ARDB为例介绍如何使用CodeWarrior for ARMv8连接裸板进行flash编程,以及如何在QorIQ LS ARM 64位目标板上使用attaching方式调试u-boot和Linux Kernel。

文档中用到了CodeWarrior for ARMv8的一些新特性,因此需要下载最新的CodeWarrior Networked Application Suite v2016.01并安装CodeWarrior for ARMv8。

 

1. CodeWarrior 连接到裸板进行 Flash 编程

 

2. 使用 CodeWarrior 为 ARMv8 调试 u-boot

 

3. 通过连接运行的 U-boot 来调试 Linux 内核

概述回复:使用 CodeWarrior for ARMv8 调试 U-boot 和 Linux 内核并启动裸板<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

显然,当我之前尝试这样做时,我并没有想清楚。.bin文件不是ELF格式,当然无法识别。构建输出不提供带有 .elf 的文件扩展名;然而,u-boot 文件(没有扩展名)是 ELF 格式,并且被识别为 u-boot 文件。

现在,如果我能弄清楚为什么在尝试调试 U-Boot 时与 CW TAP 的连接失败(我的裸机程序没有任何问题......

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 06:00 AM
更新者: