MCUXpressoソフトウェアおよびツールとは
MCUXpresso ツールキットには、次の 3 つのコンポーネントが含まれています。
どのデバイスがサポートされていますか?MCUXpresso SDK
サポートされているデバイスの包括的なリストは、 こちらのコミュニティドキュメントで入手できます。
今日はKinetis SDKを使用しています。MCUXpresso SDKに移行すべきですか?
はい、MCUXpresso SDKへの移行は簡単でシームレスです。新しいMCUXpresso SDKはKinetis SDK v2に完全に基づいているため、MCUXpresso SDKに移行しても現在の設計に影響を与えることはありません。
今日はLPCOpenを使っています。MCUXpresso SDKに移行すべきですか?
すでに利用可能なLPCOpenパッケージは引き続き保守されており、MCUXpresso IDEで使用できます。一部の LPC デバイスでは LPCOpen と MCUXpresso SDK の両方がサポートされていますが、将来の更新プログラムと改善を利用するには、MCUXpresso SDK を使用することをお勧めします。
MCUXpresso SDK では MCUXpresso IDE を使用する必要がありますか?
いいえ。 MCUXpresso SDKには、事前設定されたMCUXpresso IDEプロジェクトを使用した多くのデモアプリケーションと使用例が含まれますが、IAR Embedded Workbench、ARM Keil MDK、およびCmakeビルドスクリプトを使用したGNUツール用の事前設定済みプロジェクトも含まれます。
MCUXpresso SDK では MCUXpresso Config Tools を使用する必要がありますか?
いいえ。MCUXpresso SDKには、KinetisおよびLPCデバイスでの組み込み開発を開始するために必要なすべてのソフトウェアが含まれています。ただし、コンフィグ ツールを使用すると、システム コンフィギュレーション (ピンとクロック ツールを含む) をガイドするグラフィカル インターフェイスを通じて開発を大幅に加速できます
以前のバージョンのKinetis SDKまたはLPCOpen SDKを引き続き使用する場合、どこでダウンロードできますか?
今日はKinetis Design Studio IDEを使用しています。MCUXpresso IDEに移行する必要がありますか?
Kinetis Design Studio (KDS) IDEは、2017年末までMCUXpresso SDKで引き続きサポートされるため、現在のプロジェクトで引き続き使用できます。ただし、 新しい プロジェクトを開始する場合は、MCUXpresso IDE(またはその他の優先IDE)に移行する必要があります。MCUXpresso IDEは現在利用可能で、幅広いデバイスをサポートしています(サポートされているデバイスのリストについては、 こちらのコミュニティドキュメントを参照してください)。新しいデザインを開始する場合は、MCUXpresso IDEに移行することをお勧めします。
今日はLPCXpresso IDEを使用しています。MCUXpresso IDEに移行する必要がありますか?
現在のプロジェクトでLPCXpresso IDEを引き続き使用できます。ただし、MCUXpresso IDEには、レガシーおよび新しいLPCデバイスの完全なサポートが含まれています。MCUXpresso IDE は LPCXpresso IDE と非常によく似ているため、非常に馴染み深いはずです。MCUXpresso IDEに移行して、最新の改善点を活用し、GNUツールチェーンのリリースを最新の状態にすることをお勧めします。