1114398_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1114398_ja-JP

1114398_ja-JP

AUT-N1925 UCODE DNA - 世界初のセキュリティ付きUHFタグIC<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

NXPの最新世代のパッシブUHF RFIDは、UCODE® DNAと呼ばれ、自動車両識別(AVI)システムで使用できるため、適切に登録されていない車両のドライバーの識別と収集が容易になります。車両登録用のAVIシステムでは、リーダーを道路の上、下、または脇に設置できます。また、ハンドヘルドデバイスに埋め込んで、政府関係者が使用することもできます。車両に取り付けられたタグは、リーダーのRFフィールドによって生成されたエネルギーを使用するため、バッテリーは必要なく、タグの寿命は非常に長いです。暗号化ベースのセキュリティにより、エラーが最小限に抑えられ、不正行為が実質的に排除されます。車両の所有者(および料金徴収者)は、読み取りが非常に正確で安全性が高いため、適切な人物に請求されていることを確信できます。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

NXPの最新世代のパッシブUHF RFIDは、UCODE® DNAと呼ばれ、自動車両識別(AVI)システムで使用できるため、適切に登録されていない車両のドライバーの識別と収集が容易になります。車両登録用のAVIシステムでは、リーダーを道路の上、下、または脇に設置できます。また、ハンドヘルドデバイスに埋め込んで、政府関係者が使用することもできます。車両に取り付けられたタグは、リーダーのRFフィールドによって生成されたエネルギーを使用するため、バッテリーは必要なく、タグの寿命は非常に長いです。暗号化ベースのセキュリティにより、エラーが最小限に抑えられ、不正行為が実質的に排除されます。車両の所有者(および料金徴収者)は、読み取りが非常に正確で安全性が高いため、適切な人物に請求されていることを確信できます。

セキュアなコネクテッド&自動運転車
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 06:52 AM
Updated by: