1114055_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1114055_ja-JP

1114055_ja-JP

新しいKinetis Design Studio V3.0.0をリリース<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

あいさつ

新しいKinetis Design Studio V3.0.0は、フリースケールのWebサイトのダウンロード・セクションから入手できます。

http://www.freescale.com/kds

Kinetis Design Studioは無料で、無制限です。

 

最新情報

  • 新しい Eclipse Luna 4.4 IDE
  • Mac OS X (10.10, "Yosemite") ホストオペレーティングシステムに Segger J-Link 対応を追加。
  • CMSIS-SVD Peripheral Register viewerを追加しました。
  • 新しい「ようこそ」ビュー
  • 新しい GNU ARM組み込み(ランチパッド) ツールチェーンにより、特に小型デバイスのメモリフットプリントを削減します。
  • プロジェクトを V3.0.0 に移行するための新しい アップグレード/移行アシスタント 。
  • Segger と P&E のデバッグサポートを更新および拡張: 実行中のターゲット、セミホスティング、および高度なフラッシュ プログラミング機能にアタッチします。
  • 新しい Processor Expert V3.0 は、 複数のリポジトリ をサポートし、Kinetis SDKの使用を簡素化し、 IAR と Keilのプロジェクトを生成する機能を備えています。
  • プロジェクトの作成を簡単にするために 、新規プロジェクト ウィザード (NPW) を更新しました。
  • GNU ARM Eclipseプラグインを更新し、複数のツールチェーン構成を行いました。
  • Kinetis SDK v1.2に合わせて調整および最適化
  • 新しいデバイスのサポート: 添付のリリースノート (Rev 1) を参照してください。

 

Kinetis SDKデバイスの追加サポート

フル/追加のデバイスサポートの場合:

  1. Kinetis SDK v1.2のダウンロードは、 Kinetisマイクロコントローラ用ソフトウェア開発キット|フリースケール
  2. Kinetis SDKのインストール
  3. Kinetis SDK v1.2をKDSに追加する: [ヘルプ]>[新しいソフトウェアのインストール ]メニューを使用し、C:\Freescale\KSDK_1.2.0\tools\eclipse_update\KSDK_1.2.0_Eclipse_Update (WindowsではKSDKパス) を使用します。

 

詳細については、特に KDS v2.0.0 プロジェクトを GNU ARM Embedded (ランチパッド) ツールに移植する方法については、 https://community.freescale.com/docs/DOC-103698 を参照してください。

 

新機能のスクリーンショット

 

Mac OS X のサポート:

22845_22845.pngpastedImage_1.png

 

新しいワークスペースのウェルカムビュー:

22844_22844.pngpastedImage_0.png

 

「新規プロジェクト」ウィザードでのKinetis SDKの選択:

22839_22839.pngpastedImage_0.png

 

IARおよびKeilのProcessor Expert(Microcontroller Driver Suite)外部プロジェクトを生成する機能:

22840_22840.pngpastedImage_1.png

 

 

Eclipse Luna 4.4 などエディター ビューの分割:

22846_22846.pngpastedImage_2.png

22847_22847.pngpastedImage_3.png

 

Processor Expert V3.0 および複数のコンポーネントリポジトリ:

22849_22849.pngpastedImage_0.png

22850_22850.pngpastedImage_1.png

 

KDS V1.x/V2.0.0 から V3.0.0 にプロジェクトを移行するためのアップグレード アシスタント:

22851_22851.pngpastedImage_2.png

22852_22852.pngpastedImage_3.png

 

複数のツールチェーン構成:

22853_22853.pngpastedImage_4.png

 

ペリフェラル レジスタ ビューア:

22855_22855.pngpastedImage_7.png

 

JTAGデイジーチェーン接続:

22856_22856.pngpastedImage_8.png

 

高度なフラッシュプログラミングオプション:

22858_22858.pngpastedImage_10.png

実行中のターゲットにアタッチします。

22857_22857.pngpastedImage_9.png

 

そして最後に、「ダークサイドの愛好家」のために:-):エクリプスルナ「ダーク」スタイル:

22860_22860.pngpastedImage_1.png

 

お楽しみください

全般Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Arnaldo,

はい、これはProcessor Expertプロジェクトで可能です。

Erich

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Erich,

"Init_GPIO" を使用すると、KDS V3.0.0 でプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を設定できますか?

CodeWarriorを使った作例を見つけました!

よろしくお願いします。

アルナルド

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

うまくできます。感謝!

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello,

El Capitanを使用していますか?もしそうなら、それはこの問題である可能性があります(解決策付き:

KDS on OS X El Capitan (Beta)

お役に立てば幸いです。

Erich

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Erich,

私のMacバージョンは10.11.1です。

KDS を開いてワークスペースを選択しても、ボタンをクリックできません。動かなくなってしまいました。

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Kinetis Design Studioは商用目的で使用できます。制限はありません。ただし、Freescaleデバイスでのみ使用できます。

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、商用製品を開発したい場合、kinetisスタジオで開発できますか?その目的で使用したい場合は、料金を支払う必要がありますか?

よろしくお願いします。

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

感謝。フリースケールが使っていればよかったのに.deb.binの代わりにDebianファイル用。

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

mv ./Kinetis\ Design\ Studio\ installer\ for\ Linux\ 64-bit\ DEB\ 3.0.0.bin ./Kinetis\ Design\ Studio\ installer\ for\ Linux\ 64-bit\ DEB\ 3.0.0.deb

sudo dpkg -i ./Kinetis\ Design\ Studio\ installer\ for\ Linux\ 64-bit\ DEB\ 3.0.0.deb

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはエーリッヒ、Linux版.binファイルをインストールできません。

./Kinetis\ Design\ Studio\ installer\ for\ Linux\ 64-bit\ DEB\ 3.0.0.bin

./Kinetis Design Studio インストーラ Linux 64 ビット DEB 3.0.0.bin: 1 行目: 予期しないトークン 'newline' 付近の構文エラー

./Kinetis Design Studio for Linux 64-bit DEB のインストーラ 3.0.0.bin: 1 行目: '!'

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Robert,

現在のところ、Kinetis Design StudioにVybridを追加する予定はありません。

Erich

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

hi Erich

その後、プロセスの専門家を使用してKinetis Mをプログラムできます

感謝

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Erich

1. MacOSXバージョンをありがとう!

2. Vybrid プロセッサのサポートについてはどうですか?スタンドアロンのDriver SuiteにはVybridプラグインが存在しますが、最新のKDS / SDKに統合する予定はありますか?

Vybrid.png

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Angus,

これを報告していただきありがとうございます。これは、このページに添付されているRev1バージョンのリリースノートですでに修正されています。インストールにはRev0が付属していますが、これには確かにそのエラーがあります。

Erich

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Andres,

はい、Kinetis Mは(まだ)Kinetis SDKでサポートされていないため、KDSではサポートされていません。

Erich

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Erich

kinetis M は kinetisdising 3.0 をサポートしません

andres

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Erich,

新しいKDSは今のところ素晴らしいようです!レジスタビューにアクセスするためのリリースノートでは、彼らは次のように言っているつもりだったと思います。

「ウィンドウ>ビューの表示>他の>デバッグ」の代わりにビューの表示を>...

-Angus

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ありがとうErich!

-Ali

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Ali,

Webダウンロードが修正され、Mac OS Xインストーラーが利用可能になりました。

Erich

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Ali,

それについては申し訳ありませんが、私もそれに気づいています。ウェブチームと協力して、それを修正します。修正されましたら、ここにコメントを投稿します。

Erich

Re:新しいKinetis Design Studio V3.0.0が利用可能になりました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Erich,

Mac版はすでに利用可能ですか?

KDSダウンロードWebページには、Mac用のリンクはありません。

ありがとうございます

アリkds.png

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 02:03 AM
更新人: