1113859_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1113859_ja-JP

1113859_ja-JP

i.MX53メモリキャリブレーションスクリプト(AN4466)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

AN4466 で提供されているサンプル コードに基づいて、ARM DS-5 用の簡単なメモリ キャリブレーション スクリプトを作成しました。このスクリプトでは、同じ手順を実行して DQS、読み取りおよび書き込みキャリブレーションの結果が出力されます。このスクリプトは、メモリ コントローラーの最適なキャリブレーション設定を見つけるために、新しいボードで実行できます。

このスクリプトを実行する前に、標準のメモリ初期化スクリプトを実行する必要があります。

新しいボードを作成するとき:

  1. 使用しているメモリ タイプのデフォルトのメモリ初期化スクリプト (DDR Stress Tester パッケージなど) を取得し、使用するメモリ デバイスに応じてメモリ コントローラーの設定を変更します。
  2. 特定の設定でメモリを動作させるために使用するターゲット周波数に対して、指定された構成でDDRストレステスターを実行します(キャリブレーションのデフォルト値は、PCBや配線に問題がない限り、ほとんどの場合問題ありません)。
  3. memory init スクリプトを実行し、次に添付されたスクリプトを実行して、キャリブレーションされた値を取得します。
  4. 再テスト

Vladan

i.MX53Re: i.MX53 メモリ キャリブレーション スクリプト (AN4466)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

JTAGでデバイスに接続します。ARM DS-5を使用している場合は、このスクリプトを読み込んで実行し、メモリを初期化します。他のツールを使用している場合は、使用しているツールの構文に合わせて調整する必要があります...

Re: i.MX53 メモリ キャリブレーション スクリプト (AN4466)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

このスクリプトの使い方を説明していただけますか?どうすれば実行できますか?

Karel

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 10:20 AM
Updated by: