1113829_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1113829_ja-JP

1113829_ja-JP

AndroidSDCARDミラークリエーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このツールは、emmc ユーザーパーティションミラー用でもあります。 このツールにemmcファイルを与えるだけです

典型的なユースケースは、emmc オフラインプログラミングによる emmc の大量生産です。

Ver 0.4.0

2/14/2017

Android 7 Nougatをサポートします。

AndroidSDCARDMirrorCreator_Version_0.4.0_02142017.tgz

Ver 0.3.2:

6/13/2016

静的リンク simg2img の使用

AndroidSDCARDMirrorCreator_Version_0.3.2_06132016.tgz

Ver 0.3.1:

5/31/2016

冗長なコードを削除する

AndroidSDCARDMirrorCreator_Version_0.3.1_05312016.tgz

Ver 0.3:

5/25/2016

Marshmallow パーティション レイアウトを追加

AndroidSDCARDMirrorCreator_Version_0.3_05252016.tgz

Ver 0.2:

ロリポップパーティションレイアウトを追加

1. ディレクトリ

AndroidSDCARDミラークリエーター
|-- AndroidSDCARDMirrorCreator.sh ---メインスクリプト
|-- CFG.INC ---設定ファイル
|-- KitKat_LAYOUT.INC --- KitKatパーティションレイアウト
|-- レイアウト。INC -> Lollipop_LAYOUT。INC --- シンボル パーティション レイアウトへのリンク
|-- Lollipop_LAYOUT.INC --- Lollipopパーティションレイアウト
'-- readme.txtこのファイル---

2.実行するには「root」runまたは「sudo」が必要です

3. partedとkpartxがインストールされている必要があります
sudo apt-get installal parted kpartx

4. Debian 8.2 および Ubuntu 12.04 でのテストパス

5. AndroidSDCARDMirrorCreator.sh はLAYOUT.INCを探します。
  シンボルを正しいパーティションレイアウトにリンクしてください。
  デフォルトのシンボル リンクが for Lollipop_LAYOUT に作成されました。INC(レイアウト。INC -> Lollipop_LAYOUT。株式会社)

6. コマンド
AndroidSDCARDMirrorCreator.sh -c
AndroidSDCARDMirrorCreator.sh-p

7. 例:
仮定する
AndroidSDCARDMirrorCreator ディレクトリは
~/AndroidSDCARDMirrorCreator
  
Androidの画像は入っています
~/SD と ~/eMMC
  
Sdcdardミラー:
cd ~/SD
~/AndroidSDCARDMirrorCreator/AndroidSDCARDMirrorCreator.sh -c

eMMCミラー:
cd ~/eMMC
~/AndroidSDCARDMirrorCreator/AndroidSDCARDMirrorCreator.sh -c
  
8. ミラーが作成されたら。再利用できます。kpartxを使用してください。

Androidi.MX6_All日時:AndroidSDCARDMirrorCreator<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Biyongのおかげで、私はこれを再コンパイルしませんでした、そしてプリコンパイルされたイメージに生のイメージが含まれていなかったことに驚きました(Linuxマシンなしでdistriがどのようにそれをフラッシュできるのか疑問に思います)。画像はロック画面まで正常に起動していますが、再現するiMX7ボードがありません(お客様だけがそれを手に入れました)そしてこれは別のトピックです。

乾杯、フィリップ。

日時:AndroidSDCARDMirrorCreator<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

フィリップ

L5.1.1_2.1.0-gaを試してみました。そのため、CFGにコメントを追加します。L5.1.1_2.1.0-gaによると、INCはAndroidユーザーガイド。

しかし、テストを行うための7Dボードはありません。i.MX6Q sdb ボードでテスト済みパス。スクリプトレイヤーからは、同じように扱います。

13 #L5.1.1_2.1.0-GAシステムイメージの変換が必要

14 # sudo simg2img system.img system_raw.img

15 #SYSTEM_IMG=system_raw.img

16 SYSTEM_IMG=system.img

RAW画像に変換せずにシステムイメージを使用してみました。私はあなたのものと同じプリントアウトを手に入れました。

simg2imgをご利用ください。

simg2img の説明は L5.1.1_2.1.0-ga にありますAndroidユーザーガイド。

L5.1.1_2.1.0-ga の製造ツールで、コマンドはucl2.xmlで見つけることもできます。

日時:AndroidSDCARDMirrorCreator<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ツールBiyongのおかげで、L5.1.1 imX7Dイメージで試してみましたが、システムパーティションに何か問題があるようです。

init: '$ro.product.model' を展開できません「/sys/class/android_usb/android0/iProduct」への書き込み中

init: '/system/bin/netd' が見つかりません。'netd' を無効にします

init: '/system/bin/debuggerd' が見つかりません。'debuggerd' を無効にします

init: '/system/bin/debuggerd64' が見つからないため、'debuggerd64' が無効になります

init: '/system/bin/drmserver' が見つかりません。'drm' を無効にします

init: '/system/bin/mediaserver' が見つかりません。'media' を無効にします

init: '/system/bin/installd' が見つからないため、'installd' が無効です

init: '/system/bin/install-recovery.sh' が見つかりません。'flash_recovery' を無効にする

init: '/system/bin/keystore' が見つかりません。'keystore' を無効にします

init: '/system/bin/rild' が見つからないため、'ril-daemon' が無効になっています

init: '/system/bin/app_process' が見つからないため、'zygote' が無効になっています。

init: '/system/bin/fsl_sensor_fusion' が見つからないため、'sensor_fusion' が無効になります

init: '/system/bin/sh' が見つからないため、'wifi_mac' が無効になります

init: '/system/bin/sdcard' が見つかりません。'sdcard' を無効にします

...

バインダー: 153:153 トランザクション失敗 29189、サイズ 0-0

このAndroidリリースを試しましたか?

ありがとう、フィリップ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 02:35 AM
更新者: