CodeWarrior メニューから[ファイル] > [インポート] を選択します 。[インポート] ダイアログが表示されます。「 一般」/「既存のプロジェクトをワークスペース へ」 を選択し、「次へ」をクリックします 。「 ルートディレクトリの選択 」 オプションを選択し、「 参照」 をクリックします 。
CodeWarriorインストール・ディレクトリの次の場所を参照します。
複数のプロジェクトをインポートする場合はサンプルプロジェクトを含むフォルダを選択し、特定のサンプルプロジェクトを選択します。
[OK] をクリックします 。
フォルダを選択した場合は、フォルダ内で使用可能なサンプルプロジェクトのリストが「プロジェクト」領域に表示されます。インポートするプロジェクトの横にあるチェックボックスをオンにします。
「プロジェクトをワークスペースにコピー 」チェックボックスを選択して 、プロジェクトの独立したコピーをワークスペースに作成します。
「終了」 をクリックします 。
チュートリアルとヒントは、チートシートの形で提供されます。それらにアクセスするには、CodeWarriorメニューの ヘルプ>チートシート... をクリックし 、[ CodeWarrior Processor Expert Features]を選択します 。
生成されたコードの使用例については、 コンポーネントの 「一般的な使用方法 」 ページを参照してください。このページは、コンポーネントヘルプ内で提供されます。このヘルプを取得するには、コンポーネントのポップアップメニューコマンド の ヘルプ を使用するか、 CodeWarrior for Microcontrollers V10.x > Processor Expert Manuals の CodeWarriorヘルプシステム内の Processor Expert Components Manual で コンポーネントを参照します 。 一般的な使用法 ページは、すべての LDD または高レベル コンポーネントのドキュメントの一部として利用できます。
ありがとうPetr、私はチートシートと典型的な使用法を使用しました、そしてそれらは役に立ちます。
PEのユーザーガイドはありますか?
プログラムがどのように機能するかをよりよく知るといいのですが...。
Tim
オフグリッド