1113538_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1113538_ja-JP

1113538_ja-JP

NFC次世代ボードゲーム<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

魔法のタッチを持つ古典的なボードゲーム。NFCは、おなじみの楽しみに追加の機能を追加します。より直感的に対話し、ゲームプレイをスピードアップし、中断したところから簡単に再開できます。これまでにないボードゲームの没入感を体験してください。NFCは、2Dボードゲーム体験に命を吹き込むのに役立ちます。プレーヤーは通常どおりNFCを装備した駒をボード上で動かしますが、電子的に追跡できるようになりました。ゲームプロセッサは、この追跡データを使用し、タグに保存できるピース自体に関する情報と組み合わせ、アクションで生き生きとしたエキサイティングなゲーム環境を作り出します。また、オンラインやインタラクティブなプレイシナリオなど、新しいゲームプレイの次元も可能になります。

 

NXPによって実現される機能

単一のRFIDリーダーによって駆動される広い表面上の最大40のRFIDオブジェクトを検出します121785_121785.JPGePawn.JPG

ゲームピースの方向検出

USBまたはBLEを介したホストシステムへの接続

 

推奨製品

SLRC 610 – 高性能 RFIDリーダー

Icode SLIx – 超低電力RFIDタグ

LPC11uxx – FS USB が組み込まれ マイクロコンコントロール

74HCxxx – 超薄型アナログスイッチ

 

リソース

NFCゲームに関する詳細情報:http://www.nxp.com/solutions/portable-wearable/gaming.html

モバイル
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 08:12 AM
更新者: