1113520_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1113520_ja-JP

1113520_ja-JP

【LPC55S6x】LPC55S6x 1B版でのSBファイルの準備と使い方

LPC55S6xx 1Bバージョンで作業中にSBファイルの読み込み エラーInjectコマンド「receive-sb-file」 に遭遇したお客様はすでに何人かいます 。LPC55S6xx 1Bバージョンと0Aバージョンでは、セキュアブートに大幅な変更があります。この問題を解決するには、まず理解する必要があります。

 

  1  SB2.1  vs. SB2.0

SB2コンテナについては、elftosbユーザーズガイドで説明されています。SBファイル設定ファイルには、SB2ファイルがデバイスにロードされた後に処理される設定コマンドが含まれています。イメージの場所は "sources" .bd に記載されています。file セクション。テキストファイル内のSBキーは、elftosbコマンドラインツールでの暗号化に使用されます。

 

LPC55S6xx シリコンの 0A バージョンは、SB イメージ形式のバージョン 2.0 をサポートします。

LPC55S6xx シリコンの 1B バージョンは、SB イメージ形式のバージョン 2.1 をサポートします。

バージョン 2.0 とバージョン 2.1 の主な違いは、デジタル署名の使用方法です。

SB 2.0は暗号化され 、SB2.1 は 暗号化 + 署名されます。

 

2.SBファイルの準備と使用方法

 

使用例(暗号化SB2):

 

ELFTOSB -F LPC55xx -K "sbkek.txt"-c「commandFile.bd」-o "output.sb2"「input.bin」

 

ここで、

-f = ファミリ LPC55xx

-k = KEKファイル(SBKEK)へのパス

-c = 処理するコマンドファイルへのパス:

 

オプション {

フラグ= 0x4;0x8暗号化+署名付き、0x4暗号化

ビルド番号 = 0x1;

productVersion = "1.00.00";

componentVersion = "1.00.00";

}

ソース {

inputFile = extern(0);

}

セクション (0) {

      erase 0x0..0x40000;

inputFile > 0x0を読み込みます。

}

 

-o = 出力ファイルへのパス

 

files... = ファイル(通常は画像ファイル)へのパス、コマンドファイルで定義されたプレースホルダーを置き換える場合、パスはコマンドファイルにハードコードされ、入力として挿入されません

 

使用例(暗号化+署名付きSB):

 

1つのルートキー

 

elftosb.exe -f LPC55xx -K "sbkek.txt"-c「commandFile.bd」-o "output.sb2"-s 「selfsign_privatekey_rsa2048.pem」-S

"selfsign_v3.der.crt"-R "selfsign_v3.der.crt"-h "RKTH.bin"「input.bin」

 

4つのルートキー

 

elftosb.exe -f LPC55xx -K "sbkek.txt"-c「commandFile.bd」-o "output.sb2"-s private_key_1_2048.pem -S certificate_1_2048.der.crt -R certificate_1_2048.der.crt -R certificate_2_2048.der.crt -R certificate_3_2048.der.crt -R certificate_4_2048.der.crt -h "RHKT.bin"「input.bin」

 

ここで、

-f = ファミリ LPC55xx

-k = KEKファイル(SBKEK)へのパス

c = 処理するコマンドファイルへのパス

 

オプション {

フラグ= 0x8;0x8暗号化+署名付き、0x4暗号化

ビルド番号 = 0x1;

productVersion = "1.00.00";

componentVersion = "1.00.00";

}

ソース {

inputFile = extern(0);

}

セクション (0) {

      erase 0x0..0x40000;

inputFile > 0x0を読み込みます。

}

 

-o = 出力ファイルへのパス

-s = 署名に使用した証明書の秘密鍵へのパス

-S = 証明書チェーン内の証明書へのパス、チェーン内の各証明書は、チェーンの作成方法順 (ルート証明書が最初に) に新しい -S スイッチで指定する必要があります。

-R = ルート証明書へのパス、1-4 のルート証明書を指定可能、各ルート証明書は新しい -R スイッチで指定する必要があります。ルート証明書の 1 つは -S スイッチで指定した最初の証明書である必要があります

-h = elftosb によって生成された出力バイナリファイルのパスと名前で、デバイスレジスタにアップロードする必要があるすべてのルート証明書 (RKTH) のハッシュが含まれています。

files... = ファイル(通常は画像ファイル)へのパス、コマンドファイルで定義されたプレースホルダーを置き換える場合、パスはコマンドファイルにハードコードされ、入力として挿入されません

更新されたバイナリイメージで作成されたSB2.0ファイルは、ISPコマンドハンドラとコマンド「receive-sb-file」を使用してデバイスにロードできます

 

blhost -p COMxx receive-sb-file <保護されたバイナリ (.sb2) へのパス>

 

更新されたバイナリイメージで作成されたSB2.1ファイルは、ISPコマンドハンドラのコマンド「receive-sb-file」を使用してデバイスにロードできますが、SB2.1ファイルをデバイスに送信する前に、CMPAにすでにRKTHが存在する必要があり(AN12283章5.5CMPA準備を参照)、CFPAページアドレス0x9DE18のROTKH_REVOKEフィールドでRoTキーが有効になっている必要があることに注意してください(第AN12283章5.4CFPA準備を参照)。

 

blhost -p COMxx receive-sb-file <保護されたバイナリ (.sb2) へのパス>

 

SB2 ファイルが正常に読み込まれると、SB 設定ファイル (.bd ファイル) で設定されたとおりに実行されます。上の図は、SB設定ファイルの例を示しています。ファイルを実行すると、0x0から0x40000までの内部フラッシュアドレスが消去されます。フラッシュ消去操作後、sources パラメータに記載されているイメージがアドレス 0x0 にロードされます。

これらの操作後にデバイスをリセットします。内部フラッシュにロードされた更新された画像が実行を開始します。

 

この記事の英語版と中国語版はどちらも添付されています。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 06:04 AM
更新人: