プロジェクトの構築
このトピックについては、すでにかなりの量の情報があります。詳細については、以下に示す外部リファレンスをご覧ください。
外部参照
コマンドラインから複数の CDT C++ プロジェクトをビルド
次のコマンド ラインを使用すると、プロジェクト KEA128 をビルドできます。
eclipsec -nosplash -application org.eclipse.cdt.managedbuilder.core.headlessbuild-data C:\ Users \ username \ workspaceS32DS.ARM2.0-build KEA128/リリース
プロジェクトはワークスペース - C:\Users\username\workspaceS32DS.ARM2.0 にありました。
プロジェクト名: KEA128
ビルド構成: リリース
ソースコードの発行
S32 ビジョンデザインスタジオ
コマンドラインからのソースコードの出力: リファレンスマニュアルには、ISPおよびAPEX2ビジュアルグラフツールごとに1つずつ、合計2つのセクションがあります。
Processor Expert ソフトウェア - S32 Design Studio
Processor Expert User Guideには、「Command Line Interface」というタイトルのセクションがあります
Hi @mikedoidge ,
S32D 3.4、S32DSのサポートが必要です。ARM2.0 S32K3XXはサポートされていません