该配置工具简化了 MPC5777C 设备的 PLL 设置计算和时钟配置。
版本 1.3 增加了在 264/300 MHz MCU 版本之间进行选择的选项。
请按照以下步骤操作
注意:必须启用宏!
1. 输入使用的 XOSC 的频率以及所需的 PLL0 和 PLL1 输出。
- 将值输入“时钟”表的单元格 B14、Q13 和 Q20
- 检查它是否有效或无效
- “PLLconfig”表显示可能的 PLL 配置
2. 配置系统和AUX时钟选择器及其分频器
- 检查系统/外围时钟的计算频率
- 如果无效,请更改源时钟和分频器值以保持最大频率
3. 按“复制代码”按钮复制生成的代码