1111932_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1111932_ja-JP

1111932_ja-JP

KDS で FRDM-KL25 ボードを USB マウスとして使用する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

KDSのUSBマウス

 

形容:

 

KDS で FRDM-KL25Z128M4 ボード上の加速度計を使用して USB マウス入力を制御するプロジェクト。

USBマウスとして接続されていないときはLEDが赤く点滅し、接続されている場合は緑色に点滅します。

リセットボタンは左クリックします。

 

マウスの感度は、main.cのHIDM1_Moveコマンドを変更することで変更できます

リセットボタンは、main.cのコメントを変更することにより、左クリックから右クリックに変更できます

 

コードのセクションは、以下から取得されます。

- http://mcuoneclipse.com/2012/09/21/tutorial-accelerating-the-kl25z-freedom-board/

- http://mcuoneclipse.com/2013/08/01/using-the-frdm-kl25z-as-a-usb-mouse-device/

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

KDSのUSBマウス

 

形容:

 

KDS で FRDM-KL25Z128M4 ボード上の加速度計を使用して USB マウス入力を制御するプロジェクト。

USBマウスとして接続されていないときはLEDが赤く点滅し、接続されている場合は緑色に点滅します。

リセットボタンは左クリックします。

 

マウスの感度は、main.cのHIDM1_Moveコマンドを変更することで変更できます

リセットボタンは、main.cのコメントを変更することにより、左クリックから右クリックに変更できます

 

コードのセクションは、以下から取得されます。

- http://mcuoneclipse.com/2012/09/21/tutorial-accelerating-the-kl25z-freedom-board/

- http://mcuoneclipse.com/2013/08/01/using-the-frdm-kl25z-as-a-usb-mouse-device/

全般日時:KDSでFRDM-KL25ボードをUSBマウスとして使用する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Bluetooth to UARTモジュールで可能になる場合があります。しかし、私はこの分野での経験がないことを認めます。

日時:KDSでFRDM-KL25ボードをUSBマウスとして使用する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Bluetoothを使用するように、つまり付属のデバッグケーブルを使用せずにボードを適応させることは可能ですか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 10:31 AM
Updated by: