1111477_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1111477_ja-JP

1111477_ja-JP

p2041ボードのPCIeに問題があります。(VxWorksの)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私はp2041rdbボラドを持っています。(P2041RDB-PBの)

vxWorks BSPはWindRiberのサイトから入手しました。

target.refファイルを読み込みました。次に、bootrom とカーネルをコンパイルしました。

私はTffs、SATAをすることができます。

でも、私はPcieができません。

シェルログ ->

****************************************************************************************************************************************

>vxBusShow

登録バスの種類:

MII_Bus @ 0x002eb1ec

PCI_Bus @ 0x002eae5c

PLB_Bus @ 0x002eae78

登録済みデバイスドライバ:

ppcIntCtlr バスPLB_Bus、funcs @ 0x002e92b8の0x002e92c4

m85xxTimerDev at 0x002eada8 on bus PLB_Bus, funcs @ 0x002ead8c

バスPLB_Bus、funcs @ 0x002eb2e0の0x002eb2f8でfslSata

バスPLB_Bus、funcs @ 0x002e9f1cの0x002e9f28でfslDma

Epicの0x002ea0bc on Bus PLB_Bus、Funcs @ 0x002ea068

DTSECバスPLB_Bus、funcs @ 0x002eb000の0x002eb0d0で

ns16550 at 0x002ea4a8 on bus PLB_Bus, funcs @ 0x002ea3d8

バスPCI_Bus、funcs @ 0x002ea3d8の0x002ea460でns16550

バスPLB_Bus、funcs @ 0x002eb274の0x002eb2a0でdtsecMdio

GenericPhy at 0x002eb234 on bus MII_Bus, funcs @ 0x002eb228

0x002eb1a4バスPCI_Bus、funcs @ 0x002eb148のmiiBus

バスPLB_Bus、funcs @ 0x002eb148の0x002eb164でmiiBus

m85xxPci バスPLB_Bus、funcs @ 0x002e9e2cの0x002e9e38

m85xxCCSR 0x002ea134 on bus PLB_Bus, funcs @ 0x002ea128

QorIQFmanバスPLB_Bus、funcs @ 0x002ea254の0x002ea270で

バスPLB_Busの0x002ea214でのQorIQBman、funcs @ 0x002ea1f8

バスPLB_Bus、funcs @ 0x002ea19cの0x002ea1b8でfslGpio

QorIQQmanバスPLB_Bus、funcs @ 0x002ea32cの0x002ea350で

バスPLB_Bus、funcs @ 0x002e9e78の0x002e9edcでのQorIQPciEx

QorIQ 0x002ea2ecのバスPLB_Bus、funcs @ 0x002ea2b0

plbCtlr at 0x002eaea0 on bus PLB_Bus, funcs @ 0x002eae94

バスとデバイス:

PLB_Bus @ 0x002fe368 ブリッジ@ 0x002eaee0

デバイスインスタンス:

busInfo 0x00000000 PLB_Bus @ 0x002ff328 の ppcIntCtlr ユニット 0

PLB_Bus @ 0x002ff428 の epic ユニット 0 と busInfo 0x00000000

ns16550 ユニット 0 オン PLB_Bus @ 0x002ff628 バス情報付き 0x00000000

ns16550 ユニット 1 オン PLB_Bus @ 0x002ff828 バス情報付き 0x00000000

ns16550 ユニット 2 on PLB_Bus @ 0x002ffa28 with busInfo 0x00000000

ns16550 ユニット 3 on PLB_Bus @ 0x002ffc28 with busInfo 0x00000000

busInfo 0x00000000 PLB_Bus @ 0x002ffe28 の fslGpio ユニット 0

QorIQLawユニット0 on PLB_Bus @ 0x002fff28 with busInfo 0x0

QorIQBmanユニット0 on the PLB_Bus @ 0x00300028 with busInfo 0x00000000

QorIQQmanユニット0 on PLB_Bus @ 0x00300128 with busInfo 0x00000000

QorIQFmanユニット0 on PLB_Bus @ 0x00300228 with busInfo 0x00000000

QorIQPciExユニット1 on PLB_Bus @ 0x0030d328 with busInfo 0x00000000

PLB_Bus @ 0x0030d628 の dtsec ユニット 0 と busInfo 0x0

PLB_Bus @ 0x0030d728 の DTSEC ユニット 1 と busInfo 0x0

PLB_Bus @ 0x0030d828 の DTSEC ユニット 2 と busInfo 0x0

PLB_Bus @ 0x0030d928 の dtsec ユニット 3 と busInfo 0x0

PLB_Bus @ 0x0030da28 の DTSEC ユニット 4 と busInfo 0x0

PLB_Bus @ 0x0030db28 の dtsecMdio ユニット 0 と busInfo 0x00000000

m85xxTimerDevユニット0 PLB_Bus @ 0x0030dc28 busInfo 0x00000000

PLB_Bus @ 0x0030dd28上のfslSataユニット0とbusInfo 0x00000000

PLB_Bus @ 0x0030de28 の fslSata ユニット 1 と busInfo 0x00000000

PLB_Bus @ 0x0030df28 の fslDma ユニット 0 と busInfo 0x00000000

PLB_Bus @ 0x0030e028 の fslDma ユニット 1 と busInfo 0x00000000

PLB_Bus @ 0x0030e128上のmiiBusユニット0とbusInfo 0x002fefa8

miiBusユニット1 on PLB_Bus @ 0x00312328 with busInfo 0x002fef68

PLB_Bus @ 0x00312528 の miiBus ユニット 2 と busInfo 0x002fefe8

miiBusユニット3 on PLB_Bus @ 0x00312728 with busInfo 0x002ff028

miiBusユニット4 on PLB_Bus @ 0x00312928 with busInfo 0x002ff068

孤立したデバイス:

MII_Bus @ 0x002fefa8 ブリッジ付き @ 0x0030e128

デバイスインスタンス:

busInfo 0x00000000 を使用した MII_Bus @ 0x0030e228 の genericPhy ユニット 0

孤立したデバイス:

MII_Bus @ 0x002fef68 with bridge @ 0x00312328

デバイスインスタンス:

busInfo 0x00000000 を使用した MII_Bus @ 0x00312428 の genericPhy ユニット 1

孤立したデバイス:

MII_Bus @ 0x002fefe8 with bridge @ 0x00312528

デバイスインスタンス:

busInfo 0x00000000 を使用した MII_Bus @ 0x00312628 上の genericPhy ユニット 2

孤立したデバイス:

MII_Bus @ 0x002ff028 with bridge @ 0x00312728

デバイスインスタンス:

busInfo 0x00000000 の MII_Bus @ 0x00312828 の genericPhy ユニット 3

孤立したデバイス:

MII_Bus @ 0x002ff068 橋 @ 0x00312928

デバイスインスタンス:

busInfo 0x00000000 MII_Bus @ 0x00312a28 の genericPhy ユニット 4

孤立したデバイス:

値 = 1 = 0x1

-> pciDeviceShow

値 = -1 = 0xffffffff

****************************************************************************************************************************************

私はrcw_5g_1500mhz.bin(RR_PH_0x19)のrcwファイルを使用しました

Re:p2041ボードのPCIeに問題があります。(VxWorksの)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

WindRiverのvxworks OSを使用しているPCIスロットの1つと、p2041rdbに付属するデフォルトのLinuxでも同様の問題が発生しています。

私の目標は、p2041rdb の両方の PCI スロットを使用することです。SDK に付属のデフォルトの RCW を使用すると、VxWorks と Linux の両方を使用して PCI スロット 1 に PCI カードを表示できます。しかし、PCIスロット2にはPCIカードは検出されません。

少し調べてみると、デフォルトのSRDS_PRTCLは0x19に設定されており、PCIe2でのみ多重化されることがわかりました。0x0A (PCIe2 を Bank1 レーン EFGH に配置し、PCIe3 を Bank2 レーン ABCD に配置する) や 0x16 (PCIe2 を Bank1 Laned EF に配置し、PCIe3 を Bank1 ランド D に配置する) などの他の SRDS_PRTCL 値を有効にする RCW を使用しようとしました。それにもかかわらず、Linux の 'lspci' または vxWorks の 'vxBusShow' を使用して PCI スロット 2 に PCI カードが表示されません。

コ・ヒョンギョン:どのPCIスロットを使用しているか確認していただけますか?PCI Slot1は機能しますか?

誰かが2番目のPCIスロットを機能させることができましたか?2 番目の PCI スロットを有効にするために不足しているものはありますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:05 AM
Updated by: