1111439_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1111439_ja-JP

1111439_ja-JP

すべてのボード GTK glade<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

GTK+ は、クロスプラットフォームの互換性と使いやすい API を誇るグラフィカルユーザーインターフェースを作成するための、非常に使いやすく機能豊富なツールキットです。GTK+ Cで書かれていますが、C ++、Python、C#など、他の多くの一般的なプログラミング言語にバインドされています。GTK+ は GNU LGPL 2.1 の下でライセンスされており、ライセンス料やロイヤリティなしで GTK+ を使用してフリーソフトウェアとプロプライエタリソフトウェアの両方を開発できます。[出典: gtk.org]

GTK+ はグラフィカル ライブラリであるため、GTK+ を使用するプログラムは、C、C++、Python、Perl、PHP、Ruby などの多くの言語で実行できます。ここでは、Cの例を挙げます。

GTKで簡単なプログラムを作成する方法

GTK+ を使用してグラフィカルインターフェイス (GUI) プログラムを作成する簡単な方法は、Glade をグラフィカルエディタとして使用することです。

400px-Glade34.png

Glade3 スクリーンショット

UbuntuにGladeをインストールするには、次のように入力します。

$sudo apt-get glade-3をインストールする 

古いGladeのバージョンは、Cコードの生成に使用されていました。現在、version は .glade のみを生成します.xmlで解析できるファイルウィジェットの階層を記述するファイル。

サンプルプログラムをホスト上で作成、コンパイル、テストし、その後、iMXプラットフォーム用にクロスコンパイルし、PDK i.MX31開発キットで動作することを確認しましょう。

ホストPCで開発するには、libgtk2.0-devをインストールしてください。タイピング:

$sudo apt-get install libgtk2.0-dev 
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 02:05 AM
Updated by: