異常検出 - 電動ドリル用<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
- Rapid IoTのセンサーのいくつかが利用されています-ジャイロ/加速度/マグ
- Rapid IoT は、領域外の状態が発生したときにアラートを送信するようにトレーニングされています
- 異常検出の同じ原理は、他の業種にも適用できます。温度、湿度、空気質 ホームおよびビルディングオートメーション
これをまとめてくれたTheophile LeRoyに感謝します
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
- Rapid IoTのセンサーのいくつかが利用されています-ジャイロ/加速度/マグ
- Rapid IoT は、領域外の状態が発生したときにアラートを送信するようにトレーニングされています
- 異常検出の同じ原理は、他の業種にも適用できます。温度、湿度、空気質 ホームおよびビルディングオートメーション
これをまとめてくれたTheophile LeRoyに感謝します
アプリ動画ヘキシウェア迅速なIoTRe:異常検出 - 電気ドリル用<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
GUIはC++でやったと思います。
SVM(Support Vector Model)またはGMM(Gaussian Mixture Model)の2つのモデルをトレーニングできます。このデモには NN はありません。
異常 検出はRapiot Iot (トレーニングを含む)で完全に実行され、シリアルバスはデータをPCにストリーミングしますが、これはパラメータを簡単に表示および設定する方法としてのみ使用されます。
私たちはPCを必要としないプログラムの別のバージョンを完成させています-デモビデオはまもなく投稿されます...Embedded Worldのショーケースで展示されます。
Re:異常検出 - 電気ドリル用<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
涼しい!
しかし、これがどのように行われるのかについては、非常に多くの疑問があります...
表示されているGUIはMatlabで行われていますか? どのようなモデルが訓練されますか?それはニューラルネットワークですか、それとも何か他のものですか?
モデルと異常検出はPC上で実行され、高速IoTはデータのみをストリーミングするために使用されていると思いますか?
Re:異常検出 - 電気ドリル用<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちはSudhir、まだ最終版または利用可能ではありません-ドリルを小さなDC電気モーターに交換しました。
乞うご期待-そして、アプリで何をする予定ですか?
Re:異常検出 - 電気ドリル用<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
これは非常にクールなアプリで、CES 2019で i.MX プロセッサのライブデモを見ました。アプリはダウンロードできますか?