この資料では、PCF8523を使用したサンプルプロジェクトを示し、NXPの RTCデバイス を簡単に使用できることを示しています。
PCF8523は、超低電力発振器をベースに、インターフェースにI2C-バスを使用したリアルタイムクロックです。その機能の一部を以下に示します。
この例では、ドキュメント UM10760 に基づいて I2C インターフェイスを使用して PCF8523 が構成され、毎秒割り込みが生成されます。割り込みが生成されると、その時刻が読み取られ、さまざまな変数に格納されます。
このプロジェクトは、 FRDM-KL25Z プラットフォームと OM13511 (I²CバスRTC PCF8523デモボード)を使用して作成されました。完全なソースコードは KDS IDEで記述されています。この投稿に添付されている完全なプロジェクトを見つけることができます。
プロジェクトの参考としてOM13511を使用することを強くお勧めします。