1110679_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1110679_ja-JP

1110679_ja-JP

UUU を使用して Linux BSP をフラッシュする<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

皆様、こんにちは。この文書では、UUU(Universal Update Utility)ツールを使用して、Linuxをi.MXデバイス(i.MX 8MM)にフラッシュする方法についてご説明いたします。

 

要件:


 

UUU auto script

この例では、i.MX 8MM用のL4.14.98_2.0.0_gaデモイメージが使用されています。デモイメージ内には、デフォルトでボードのeMMCをフラッシュする自動スクリプトがあります。スクリプトの構造は以下のようになります。

 

/***********************************************************************************/

uuu_version 1.2.39

 

# このコマンドはi.MX6/7 i.MX8MM、i.MX8MQで実行されます

SDP: boot -f imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk

 

# このコマンドはROMがストリームモードに対応しているときに実行されます

# i.MX8QXP, i.MX8QM

SDPS: boot -f imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk

 

# これらのコマンドはSPLを使用するときに実行され、SPLがない場合はスキップされます

# SDPUは非推奨になります。SDPUの代わりにSDPVを使用してください

# {

SDPU: 遅延 1000

SDPU: write -f imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk -offset 0x57c00

SDPU: ジャンプ

# }

 

# これらのコマンドはSPLを使用するときに実行され、SPLがない場合はスキップされます

# if (SPL が SDPV をサポートしている場合)

# {

SDPV: 遅延 1000

SDPV: write -f imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk-skipspl

SDPV: ジャンプ

# }

 

FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc

FB: ucmd setenv mmcdev ${emmc_dev}

FB: ucmd mmc dev ${emmc_dev}

FB: flash -raw2sparse all fsl-image-validation-imx-imx8mmevk.sdcard

FB: flash bootloader imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk

FB: ucmd if env exists emmc_ack; then ; else setenv emmc_ack 0; fi;

FB: ucmd mmc partconf ${emmc_dev} ${emmc_ack} 1 0

FB: 完了

/***********************************************************************************/ 

 

つまり、ボードがシリアルダウンローダモードに入ると、UUUはブートローダを内部RAMにダウンロードし、完了後にubootが実行されると、fastbootユーティリティを使用して、.scardファイルとubootをボードのeMMCにフラッシュします。

 

UUUプロトコルの使用について詳しくは、UUUドキュメント(UUU.pdf)セクション5の対応プロトコルを参照してください。

 

ツールを実行する

ツールを実行するには、uuuのバイナリをダウンロードする必要があります。バイナリファイルは上記のリンクからダウンロードできます。uuu.exeはWindows用、uuuはLinux用です。

ダウンロードしたら、デモイメージと同じフォルダに配置すると、実行が簡単になり、シェルコマンドが見やすくなります。

 

Windows

Windows OSの場合、このツールを管理者モードのWindows PowerShellで実行する必要があります。開いたら、次のコマンドを実行します。

> .\uuu.exe uuu.auto

 

Linux

>$ sudo ./uuu uuu.auto

 

ツールの実行が開始されますので、ホストPCでi.MXデバイスを検出するまで待機してください。

 

ボードの準備

ボードをフラッシュするにはダウンロードモードにする必要があります。スイッチ構成(i.MX 8MM EVK)は次のとおりです。

SW1101  -  1010XXXXXX

SW1102 - XXXXXXXXX0

 

ツールを実行するホストPCからのUSBケーブルをボードの(通常はダウンロードとして指定される)USB OTG/TYPE Cポートに接続します。

 

ホストからのUSB ケーブルをボードの(通常はデバッグとして指定される)コンソール出力用のOTG-to-UARTに接続します。

 

次の設定でターミナルエミュレータプログラムを開いてください。

ビット毎秒 - 115200

データビット - 8

パリティ - なし

ストップビット - 1

フロー制御 - なし

 

ボードの電源を入れると、ダウンロードが開始され、シリアルプロンプトに uboot の進行状況が表示されます。ツールが「成功」と表示されるまでお待ちください。

 

最後にボードの電源をオフにし、eMMCからするようにブートスイッチ構成を変更して、再度ボードの電源をオンにすると正常に起動します!

 

内蔵スクリプト

-bオプションを使用して組み込みスクリプトを使い、ブートローダーとrootfsをターゲットフラッシュに書き込むことができます。ターゲットフラッシュデバイスに応じてコマンドを入力するだけです。

 

SD

ブートローダのみを書き込む:

Windows:

> .\uuu.exe -b sd

Linux:

$ sudo ./uuu -b sd

 

をお使いの.imx/.binファイルに置き換えてください。以下はWindowsとLinuxそれぞれのi.MX 8MMを使用した例です。

> .\uur.exe -b sd imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk

$ sudo ./uuu -b sd imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk 

 

Linuxイメージ全体を書き込む

Windows:

> .\uuu.exe -b sd_all .sdcard

Linux:

$ sudo ./uuu -b sd_all .sdcard

 

をそれぞれお使いの.imx/.bin to.sdcardファイル名に置き換えてください。以下はi.MX 8MM を使用した例です。

> .\uuu.exe -b sd_all  imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk fsl-image-validation-imx-imx8mmevk.sdcard

$ sudo ./uuu -b sd_all  imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk fsl-image-validation-imx-imx8mmevk.sdcard

 

eMMC

ブートローダのみを書き込む

Windows:

> .\uuu.exe -b emmc

Linux:

$ sudo ./uuu -b emmc

 

i.MX 8MMを使用した例

> .\uuu.exe -b emmc imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk

$ sudo ./uuu -b emmc imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk

 

Linuxイメージ全体を書き込む

Windows:

> .\uuu.exe -b emmc_all .sdcard

Linux:

$ sudo ./uuu -b emmc_all .sdcard

 

i.MX 8MMを使用した例

> .\uuu.exe -b emmc_all imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk fsl-image-validation-imx-imx8mmevk.sdcard

$ sudo ./uuu -b emmc_all imx-boot-imx8mmevk-sd.bin-flash_evk fsl-image-validation-imx-imx8mmevk.sdcard

 

このフラッシュツールを使い始めるすべての方にとってお役に立てば幸いです。

i.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoLinuxWindowsRe: UUU を使用して Linux BSP をフラッシュする<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

OP-TEEプロジェクトがL4.14.98_2.0.0_ga_images_MX8MMEVKに統合されているかどうか分かりますか?TFAも?

Re: UUU を使用して Linux BSP をフラッシュする<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

yoctoソースでuboot、画像、rootfsをコンパイルしました。.sdcardと.bin-flash_evkのフォーマットになりません。どうすればよいですか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-04-2026 11:05 PM
更新人: