i.MX7ULP 寄存器编程辅助工具重要提示:如果您有任何疑问或想要报告有关 DDR 工具或支持文档的任何问题,请在i.MX 社区中创建支持工单。请注意,任何私人消息或直接邮件不会被监控,也不会收到回复。
这些是与 DRAM 初始化(LPDDR3 和 LPDDR2)相关的寄存器的详细编程辅助。该工具中的最后一个工作表选项卡格式化了寄存器设置,以便与 ARM DS5 调试器一起使用。它还可以与 DDR 压力测试的 Windows 可执行文件一起使用(请注意,此选项卡中调试器特定命令的删除)。这些编程辅助工具是为内部 NXP 验证板开发的。
此工具可作为辅助工具,协助对 i.MX 7ULP 的 DDR 接口进行编程,并且基于为 NXP 板开发的 DDR 初始化脚本,此工具不提供任何保证。
以下是关于此工具的一些一般说明:
- 该工具的默认配置为启用银行交错存取功能。
- 参考工具中的"如何使用"标签页作为使用此工具的起点。
- 该工具可配置为 i.MX 7ULP 支持的两种内存类型之一。尽管如此,根据 DRAM 类型提供了两种单独的编程辅助:LPDDR3 和 LPDDR2。因此,您可以使用预先配置为您所需内存类型的工具作为起点。
- 在 DRAM 初始化脚本开头部分的一些 CCM 编程内容(位于 “DStream .ds” 文件中的“file” 标签处)是自动生成的,在极少数情况下可能会涉及写入保留位,不过,这些写入操作会被直接忽略。
- 请注意,在"DStream .ds 文件"标签页中有 DS5 调试器特定的命令,当将 DRAM 初始化用于非调试器特定应用(如移植到引导加载程序)时,应注释掉或删除这些命令。
- 本工具可能会根据需要进行更新,以修复漏洞或进行未来的改进。上述维护工作没有安排时间表。
- 如有疑问或需要额外协助使用此工具,请联系您当地的销售代表或现场应用工程师(FAE)。
i.MX7ULP