适用于 i.MX 7ULP RFP(GA) 版本的 Android O8.0.0_1.4.0 现已在IMX_SW网页上提供。概述 -> BSP 更新和发布 -> Android O8.1.0适用于 i.MX 7ULP GA。
# | 名称 | 描述 |
1 | Android O8.1.0_1.4.0 7ULP GA 文档 | |
2 | 适用于 Android O8.1.0_1.4.0_7ULP_GA 的 i.MX Android 专有源代码 | |
3 | 为 i.MX7ULP EVK 板预建带有 NXP 扩展功能的镜像 | |
4 | 适用于 Android O8.1.0_1.4.0_7ULP_GA 的制造工具包和 VivanteVTK | |
5 | 适用于 O8.1.0_1.4.0_7ULP_GA 的 AAC Plus 编解码器 |
有关功能和已知问题,请详细查阅发行说明。 #