1109280_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1109280_ja-JP

1109280_ja-JP

例 MPC5777C MCAN simpleTXRX GHS616<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
*詳細な説明:
*
* MCAN が CAN メッセージを送受信するように設定します。
*
* この設定では、MCAN_0 がメッセージを送信します。MCAN_1 はメッセージを受信します。
*
* MCAN_0 は 1 秒ごとにメッセージを送信します。この間隔は PIT によって生成されます。
* 単一のTXバッファを使用してnバイトを送信します。メッセージ ID は、それぞれに変更されます
*感染。2 つの標準 ID と 2 つの拡張 ID が送信されます。
*
※メッセージを受信する設定MCAN_1、SWポーリングが使用されます。
* 2 つの標準 ID フィルター テーブルと 2 つの拡張 ID フィルター テーブルが定義されています。クラシックフィルター
*設定が設定されている、フィルタIDとマスクを意味します。
※標準IDが一致したメッセージはRXFIFO_0に受信され、一致したメッセージは
* 拡張 ID は RXFIFO_1 に保存されます。
*
* EVB接続:
*
* J37およびJ38を位置2-3に押して、MCAN1 TX / RXをトランシーバーに接続します
*
* P15-1のCAN0-CANHからP14-1のCAN1-CANH
* P15-2 の CAN0-CANL から P14-2 の CAN1-CANL
*
*
* ------------------------------------------------------------------------------



※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx

マザーボード Rev.C * MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A * Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * 対象:internal_FLASH *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし
*ミニモジュールのUSBコネクタ(J21)を使用してください
*
※EVB接続:ETPUA30(PortP P23-15)--> -
> USER_LED_1(P7-1) ※ETPUA31(PortP P23-14) - >--> USER_LED_2(P7-2)
*
********************************************************************************

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
*詳細な説明:
*
* MCAN が CAN メッセージを送受信するように設定します。
*
* この設定では、MCAN_0 がメッセージを送信します。MCAN_1 はメッセージを受信します。
*
* MCAN_0 は 1 秒ごとにメッセージを送信します。この間隔は PIT によって生成されます。
* 単一のTXバッファを使用してnバイトを送信します。メッセージ ID は、それぞれに変更されます
*感染。2 つの標準 ID と 2 つの拡張 ID が送信されます。
*
※メッセージを受信する設定MCAN_1、SWポーリングが使用されます。
* 2 つの標準 ID フィルター テーブルと 2 つの拡張 ID フィルター テーブルが定義されています。クラシックフィルター
*設定が設定されている、フィルタIDとマスクを意味します。
※標準IDが一致したメッセージはRXFIFO_0に受信され、一致したメッセージは
* 拡張 ID は RXFIFO_1 に保存されます。
*
* EVB接続:
*
* J37およびJ38を位置2-3に押して、MCAN1 TX / RXをトランシーバーに接続します
*
* P15-1のCAN0-CANHからP14-1のCAN1-CANH
* P15-2 の CAN0-CANL から P14-2 の CAN1-CANL
*
*
* ------------------------------------------------------------------------------



※テストHW:MPC5777C-512DS Rev.A + MPC57xx

マザーボード Rev.C * MCU:PPC5777CMM03 2N45H CTZZS1521A * Fsys: PLL1 = core_clk = 264MHz, PLL0 = 192MHz *デバッガ:Lauterbach Trace32 * 対象:internal_FLASH *端末:19200-8-パリティなし-1ストップビット-eSCI_Aのフロー制御なし
*ミニモジュールのUSBコネクタ(J21)を使用してください
*
※EVB接続:ETPUA30(PortP P23-15)--> -
> USER_LED_1(P7-1) ※ETPUA31(PortP P23-14) - >--> USER_LED_2(P7-2)
*
********************************************************************************

全般日時:MCAN MPC5777C simpleTXRX GHS616の例<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Petr様

コード付きのCAN-Messageを受信できません。MPC5777C-516DS評価ボードを使用しています。コードをコピーして SingleTogglePin の例に貼り付けます。

私のケースの何が間違っているのか教えていただけますか?

日時:MCAN MPC5777C simpleTXRX GHS616の例<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはペトル、
ちょうどあなたのサンプルコードを見て、私はあなたがmpc577xC.hを持っていることに気づきましたファイル。この生成されたファイルはNXPによって提供されましたか、はいの場合は、どこから入手したのか教えていただけますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 06:28 AM
更新人: