1109235_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1109235_ja-JP

1109235_ja-JP

ブータブルSDイメージのビルド方法(i.MX6 SLの場合を例)<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

IMX6 SL のブートプロセスは、第 8 章 (システムブート) で説明されています。 参照の
手動。まもなく、ブートSDカードからのブートデータのロードは2つの段階で実行されます。
最初に IVT、DCD を読み取り、次にブート データ構造体を使用して実行可能コードを読み取ります。

最初に、ブートROMはセクター0から4Kバイト(IVTとDCDを含む)をコピーします

ブート SD カードを OCRAM の内部バッファ (予約領域) に格納します。
(0x00900000 - 0x00907000)。この領域は、ユーザーアプリケーションで使用しないでください。

次に、「プログラムからImage Vector Tableのヘッダー値(0xD1)を確認した後、
イメージ、ROMコードはDCDチェックを実行します。DCD抽出が成功した後、
ROMコードは、ブートデータ構造から宛先ポインタと長さを抽出します
コードの実行が発生するRAMデバイスにコピーされるイメージの」。

IVTにはフィールドエントリが含まれています - 最初に実行する命令の絶対アドレス

画像です。

注:図8-3(内部ROMおよびRAMメモリマップ)によると、OCRAMのみ
0x00907000から0x00918000までの空き領域(68KB)は、ユーザーのアプリケーションで使用できます。

添付ファイルにはSDブート可能なサンプルが含まれています。

i.MX6SL
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-20-2025 01:20 AM
Updated by: