1109078_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1109078_ja-JP

1109078_ja-JP

例 MPC5744P eTimer0 GSH614 によってトリガーされる CTU<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************

* 詳細説明:

* この例では、eTimer0 モジュール チャネル 2 からトリガーされる CTU モジュールの使用方法を示します。

*

* CTUの仕組みの詳細については、アプリケーションノートを確認することをお勧めします

※MPC5643LPWM_ADC_concept

https://community.freescale.com/docs/DOC-102559

*

※この例では、eTimer0 channel2をPWM信号生成用に設定します。

*この信号は、MSRトリガーをCTUモジュールに送信するために使用されます

* 例には、単純な CTU モジュール ドライバーの初期化も含まれています

* CTUスケジューラサブモジュールは、CTUトリガーに基づいて外部ピンと切り替えられます

*

* ------------------------------------------------------------------------------

* Test HW:  MPC57xx Motherboard + MPC5744PE257DC minimodule, MPC5744P,

※シリコンマスクセット 1N65H

* 対象 : internal_FLASH*

********************************************************************************

元の添付ファイルは次の場所に移動しました Example-MPC5744P-CTU-eTimer-v1_1-GHS614.zip

日時:例MPC5744P eTimer0 GSH614によってトリガーされるCTU<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

私たちも同様の問題を経験しています。推奨される解決策はありますか?

どうもありがとうございます!

日時:例MPC5744P eTimer0 GSH614によってトリガーされるCTU<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Linuxz

最近同様の問題が発生していますが、この問題を解決しましたか?この問題についてフィードバックをいただけますか?

よろしくお願いいたします。

日時:例MPC5744P eTimer0 GSH614によってトリガーされるCTU<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

[ピーター]–うーん、すでに処理されているコマンドがあるときにADCコマンドを発行すると、ADC_OEフラグ(ADCコマンド生成オーバーランエラー)が設定されます。

私には、CTUコマンドリストにタイミングの問題があるようです。「 最初のコマンドがADCによって実行されることが時々見える」と書かれていました。それは時々どういう意味ですか?これは、デューティサイクルが変更されたとき、またはこの状況が発生したときに何が異なるかです。

日時:例MPC5744P eTimer0 GSH614によってトリガーされるCTU<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

MPC5744PのCTUに問題があり、PMSMモーターを制御するためにFlexPWM_0に3つの同期PWM信号を設定しました。

このモーターを制御するには、PWMサイクルの特定の場所で電流を測定する必要もあります。

PWM サブモジュール 0 を設定してOUT_TRIG0を生成し、ADC でデュアル変換を開始するように CTU を設定しようとしましたが、デザインでより多くのアナログ信号を変換する必要があるため、CTU が ADC に送信するコマンドのリストを作成しました。

6つのコマンドが完了すると、dma転送によってデータが配列に移動されます。

しかし、何かが間違っている、私は時々最初のコマンドがADCによって実行され、結果がCTU FIFOに戻されるのを見ることがありますが、その後はすべて停止し、ADC_OEとERRCMPフラグがCTUで設定されているようです。

私のコードで何が間違っていたのかについて何かヒントはありますか?

私のコードについては以下を参照してください、それを添付する方法を見つけることができませんでした。

よろしくお願いします、ライナス

#include 「mpc55xx.h」

#include「pwm_driver.h」

/* ************************************************************************** *

* グローバル宣言 *

* ************************************************************************** */

uint32_t ADC_results[16];

/**

* @brief setPwmDutyCycle

* @Param chn1 符号なし値 (チャネル 1 の 0 から 1000 のデューティ サイクルを含む)

* チャネル 2 の 0 から 1000 のデューティ サイクルを含む @Param chn2 符号なし値

* @Param chn3 符号なし値 (チャネル 3 の 0 から 1000 のデューティ サイクルを含む)

* @return ブール値、1 = 成功、0 = デューティを設定できませんでした

*

* @details この関数は、デューティサイクルを設定する必要がある場合に呼び出されます

*/

boolean Pwm_SetDutyCycle (uint16 chn1, uint16 chn2, uint16 chn3)

{

  if (chn1 > 950) chn1 = 950;

  if (chn1 < 50) chn1 = 50;

  if (chn2 > 950) chn2 = 950;

  if (chn2 < 50) chn2 = 50;

  if (chn3 > 950) chn3 = 950;

  if (chn3 < 50) chn3 = 50;

  if (FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK == 0)

  {

  FLEXPWM_0.SUB[0].VAL[2].B.VAL = 5000 - (chn1*5);

  FLEXPWM_0.SUB[0].VAL[3].B.VAL = 5000 + (chn1*5);

  FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[2].B.VAL = 5000 - (chn2*5);

  FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[3].B.VAL = 5000 + (chn2*5);

  FLEXPWM_0.SUB[2].VAL[2].B.VAL = 5000 - (chn3*5);

  FLEXPWM_0.SUB[2].VAL[3].B.VAL = 5000 + (chn3*5);

/* PWMモジュールに値をラッチ */

  FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK |= 7;

  return 1;

  } else

  {

  return 0;

  }

}

/**

※@brief pwm_Init

*

* @details この関数は、モーターを制御するためのpwm出力を設定するために呼び出されます

*/

void pwm_Init(void)

{

SIUL2です。PCR検査[46]。R = 0x30000000 |0x02000000 |0x2;CTU0 外部トリガ出力 (EVB では PG[13])

LDOKをクリアしてレジスタ設定を変更できるようにします

  FLEXPWM_0.MCTRL.B.CLDOK |= 1 << 0;

  FLEXPWM_0.MCTRL.B.CLDOK |= 1 << 1;

  FLEXPWM_0.MCTRL.B.CLDOK |= 1 << 2;

  FLEXPWM_0.SUB[0].CTRL.B.PRSC = 5;

  FLEXPWM_0.SUB[1].CTRL.B.PRSC = 0;

  FLEXPWM_0.SUB[2].CTRL.B.PRSC = 0;

FLEXPWM_0.SUB[0] です。Ctrl キー 2 キー。B.RELOAD_SEL = 0;

FLEXPWM_0.SUB[1]。Ctrl キー 2 キー。B.RELOAD_SEL = 1;/* サブモジュール 0 からの RELOAD 信号はレジスタのリロードに使用されます*/

FLEXPWM_0.SUB[2]。Ctrl キー 2 キー。B.RELOAD_SEL = 1;/* サブモジュール 0 からの RELOAD 信号はレジスタのリロードに使用されます*/

FLEXPWM_0.SUB[0] です。Ctrl キー 2 キー。B.CLK_SEL = 0;/* ペリフェラルクロックは、ローカルプリスケーラとカウンタのクロックとして使用されます。*/

FLEXPWM_0.SUB[1]。Ctrl キー 2 キー。B.CLK_SEL = 2;/* サブモジュール 0 のクロック (AUX_CLK) は、ローカル プリスケーラとカウンタのソース クロックとして使用されます。*/

FLEXPWM_0.SUB[2]。Ctrl キー 2 キー。B.CLK_SEL = 2;/* サブモジュール 0 のクロック (AUX_CLK) は、ローカル プリスケーラとカウンタのソース クロックとして使用されます。*/

FLEXPWM_0.SUB[0] です。Ctrl キー 2 キー。B.FORCE_SEL = 0;/* ペリフェラルクロックは、ローカルプリスケーラとカウンタのクロックとして使用されます。*/

FLEXPWM_0.SUB[1]。Ctrl キー 2 キー。B.FORCE_SEL = 1;/* サブモジュール 0 のクロック (AUX_CLK) は、ローカル プリスケーラとカウンタのソース クロックとして使用されます。*/

FLEXPWM_0.SUB[2]。Ctrl キー 2 キー。B.FORCE_SEL = 1;/* サブモジュール 0 のクロック (AUX_CLK) は、ローカル プリスケーラとカウンタのソース クロックとして使用されます。*/

FLEXPWM_0.SUB[0] です。Ctrl キー 2 キー。B.INIT_SEL = 0;/* ペリフェラルクロックは、ローカルプリスケーラとカウンタのクロックとして使用されます。*/

FLEXPWM_0.SUB[1]。Ctrl キー 2 キー。B.INIT_SEL = 1;/* サブモジュール 0 のクロック (AUX_CLK) は、ローカル プリスケーラとカウンタのソース クロックとして使用されます。*/

FLEXPWM_0.SUB[2]。Ctrl キー 2 キー。B.INIT_SEL = 1;/* サブモジュール 0 のクロック (AUX_CLK) は、ローカル プリスケーラとカウンタのソース クロックとして使用されます。*/

FLEXPWM_0.SUB[0] です。ディスマップ。R = 0x0000;/* 障害ピン状態を無効にする */

FLEXPWM_0.SUB[1]。ディスマップ。R = 0x0000;/* 障害ピン状態を無効にする */

FLEXPWM_0.SUB[2]。ディスマップ。R = 0x0000;/* 障害ピン状態を無効にする */

  FLEXPWM_0.SUB[0].INIT.B.INIT = 0;

  FLEXPWM_0.SUB[0].VAL[0].B.VAL = 20;

  FLEXPWM_0.SUB[0].VAL[1].B.VAL = 10000;

  FLEXPWM_0.SUB[0].VAL[2].B.VAL = 5000;

  FLEXPWM_0.SUB[0].VAL[3].B.VAL = 5000;

FLEXPWM_0.SUB[0] です。TCTRLです。B.OUT_TRIG_EN = 1;/* OUT_TRIG0 は、カウンタ値が VAL0 値と一致する場合に設定されます。*/

  FLEXPWM_0.SUB[1].INIT.B.INIT = 0;

  FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[0].B.VAL = 20;

  FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[1].B.VAL = 10000;

  FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[2].B.VAL = 5000;

  FLEXPWM_0.SUB[1].VAL[3].B.VAL = 5000;

  FLEXPWM_0.SUB[2].INIT.B.INIT = 0;

  FLEXPWM_0.SUB[2].VAL[0].B.VAL = 20;

  FLEXPWM_0.SUB[2].VAL[1].B.VAL = 10000;

  FLEXPWM_0.SUB[2].VAL[2].B.VAL = 5000;

  FLEXPWM_0.SUB[2].VAL[3].B.VAL = 5000;

/*

FLEXPWM_0.SUB[0] です。DTCNT0 です。B.DTCNT0 = 0x0078;

FLEXPWM_0.SUB[0] です。DTCNT1 です。B.DTCNT1 = 0x0078;

FLEXPWM_0.SUB[1]。DTCNT0 です。B.DTCNT0 = 0x0078;

FLEXPWM_0.SUB[1]。DTCNT1 です。B.DTCNT1 = 0x0078;

FLEXPWM_0.SUB[2]。DTCNT0 です。B.DTCNT0 = 0x0078;

FLEXPWM_0.SUB[2]。DTCNT1 です。B.DTCNT1 = 0x0078;

*/

FLEXPWM_0.SUB[0] です。DTCNT0 です。B.DTCNT0 = 0x0;

FLEXPWM_0.SUB[0] です。DTCNT1 です。B.DTCNT1 = 0x0;

FLEXPWM_0.SUB[1]。DTCNT0 です。B.DTCNT0 = 0x0;

FLEXPWM_0.SUB[1]。DTCNT1 です。B.DTCNT1 = 0x0;

FLEXPWM_0.SUB[2]。DTCNT0 です。B.DTCNT0 = 0x0;

FLEXPWM_0.SUB[2]。DTCNT1 です。B.DTCNT1 = 0x0;

  FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMA_EN |= 1 << 0;

  FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMA_EN |= 1 << 1;

  FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMA_EN |= 1 << 2;

  FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMB_EN |= 1 << 0;

  FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMB_EN |= 1 << 1;

  FLEXPWM_0.OUTEN.B.PWMB_EN |= 1 << 2;

  FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK |= 1 << 0;

  FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK |= 1 << 1;

  FLEXPWM_0.MCTRL.B.LDOK |= 1 << 2;

FLEXPWM_0.MCTRLです。B.RUN|= 1 << 0;

FLEXPWM_0.MCTRLです。B.RUN|= 1 << 1;

FLEXPWM_0.MCTRLです。B.RUN |= 1 << 2;

/** PWMを有効にする */

  Enable_pwm();

}

/***********************************************************************/

/* CTU_Init */

/***********************************************************************/

void CTU_Init (void)

{

CTU_0.TGSISRです。B.I1_RE = 0x1;  /* CTU - PWM ch0 奇数 - 周期 50usec の MRS を選択 */

CTU_0.CRです。B.TGSISR_RE = 0x1;/* TGS入力選択レジスタのリロードイネーブル */

CTU_0.TGSCR.B.PRES = 0x4;    /* CTU プリスケーラーは 1 に設定されています */

CTU_0.TCR[0]。R = 0x10;        /* CTU タイマーはレジスタ 0 の値と比較します */

CTU_0.TGSCCR.R = 0xFFFF;     /* TGSカウンタコンペアレジスタ */

CTU_0.TGSCRR.R = 0;          /* TGSカウンタリロードレジスタ */

  CTU_0.TGSCR.B.TGS_M = 0;

  CTU_0.TGSCR.B.ET_TM = 0;

CTU_0.THCR1。B.T0_E = 1;       /* トリガー 0 出力イネーブル */

CTU_0.THCR1。B.T0_ADCE = 1;    /* トリガー 0 ADC コマンド出力イネーブル */

CTU_0.CLCR1.B.T0_INDEX = 0;   /* トリガー 0 コマンドリスト - 最初のコマンドアドレス */

(*(揮発性uint16_t *)0xFFE0C06C) = 1;/* CTU_0.FDCR = 1 - FIFO の DMA が (ヘッダー ファイルにありません!)*/

  CTU_0.FDCR.B.DE0 = 1;

CTU_0.FCRのR = 0;             /* FIFO制御レジスタ */

/* CTUトリガーADC - ADCコマンドリスト */

/* SU : ADC コマンドリスト */

CTU_0.CLR[0] です。R = 14; /* 最初のコマンド - CTU は、このコマンドの後、ADC へのコマンドの送信を開始します */

CTU_0.CLR[0] です。A.B.CH = 5;    /* ADC_0モジュール、チャンネル11 */

  //CTU_0.CLR[0].B.B.CMS = 0;

  //CTU_0.CLR[0].B.B.LC = 1;

CTU_0.CLR[0] です。B.B.CH_A = 11;    /* ADC_0モジュール、チャンネル11 */

  CTU_0.CLR[0].B.B.CH_B = 12;     /* ADC_1 module, channel 12 */

  CTU_0.CLR[0].B.B.CMS = 1;

CTU_0.CLR[1]。B.B.CH_A = 13;    /* ADC_0モジュール、チャンネル13 */

  CTU_0.CLR[1].B.B.CH_B = 1;      /* ADC_1 module, channel 1 */

  CTU_0.CLR[1].B.B.CMS = 1;

  //CTU_0.CLR[1].B.B.LC = 1;

CTU_0.CLR[2]。B.B.CH_A = 5;     /* ADC_0モジュール、チャンネル5 */

  CTU_0.CLR[2].B.B.CH_B = 0; /* ADC_1 module, channel 0 */

  CTU_0.CLR[2].B.B.CMS = 1;

CTU_0.CLR[3]。B.B.CH_A = 14;    /* ADC_0モジュール、チャンネル14 */

  CTU_0.CLR[3].B.B.CH_B = 2;      /* ADC_1 module, channel 2 */

  CTU_0.CLR[3].B.B.CMS = 1;

CTU_0.CLR[4]。B.B.CH_A = 10;    /* ADC_0モジュール、チャンネル10 */

  CTU_0.CLR[4].B.B.CH_B = 15;     /* ADC_1 module, channel 15 */

  CTU_0.CLR[4].B.B.CMS = 1;

CTU_0.CLR[5]。B.B.CH_A = 15;    /* ADC_0モジュール、チャンネル15 */

  CTU_0.CLR[5].B.B.CH_B = 10;     /* ADC_1 module, channel 10 */

  CTU_0.CLR[5].B.B.CMS = 1;

CTU_0.CLR[6]。A.R = 0x4000;  /* 最後のコマンド - このコマンドはADCに送信されません */

CTU_0.FTHです。B.TH0 = 5;

CTU_0.FTHです。B.TH0 = 5;

CTU_0.TH1.B.THRESHOLD0 = 0xE;       /* FIFO 0 しきい値。最大値は 15 で、しきい値は FIFO 0 エントリの数より小さくなければなりません。*/

CTU_0.FCRのB.FIFO_OVERFLOW_EN0 = 1; /* FIFO 0 しきい値 オーバーフロー割り込み有効 - この割り込みで FIFO 0 を読み取ります */

CTU_0.EFRです。R = 0x0400;/*開始前にフラグをクリアする */

  CTU_0.IFR.R = 0x01FE;

CTU_0.CRです。B.GRE = 1;             /* 一般的なリロード有効 */

}//CTU_Init

/***********************************************************************/

/* ADC_Init */

/***********************************************************************/

void ADC_Init (void)

{

/* USE_ADC */

  ADC_0.MCR.B.PWDN = 0;      // Enable ADC0

    /* 1 */

  ADC_0.MCR.B.CTUEN = 1;     // CTU mode

    /* 2 */

ADC_0.NCMR[0]。R = 0xFFFF; ADC_0チャンネル0

ADC_0.MCRのB.モード = 1;     ワンショットモード

  ADC_1.MCR.B.PWDN = 0;      // Enable ADC1

  /* 1 */

  ADC_1.MCR.B.CTUEN = 1;     // CTU mode

  /* 2 */

ADC_1.NCMR[0]。R = 0xFFFF; ADC_1チャンネル0

ADC_1.MCRです。B.モード = 1;     ワンショットモード

} //ADC_Init

/***********************************************************************/

/* DMA_Init                                                            */

/***********************************************************************/

void DMA_Init (void)

{

DMA_0.CRです。R = 0x00000002;/* デバッグモードを有効にする */

DMA_0.EEIです。R = 0x0000;/* エラー割り込みはすべてのチャネルで無効 */

DMA_0.ERQ.B.ERQ0 = 1 << 2;/*チャネル2を使用 *//* eDMAリクエスト2 -> CTUトリガー FIFO_0を有効にします */

}//DMA_Init

/***********************************************************************/

/* DMA_MUX_Init */

/***********************************************************************/

void DMA_MUX_Init(void)

{

DMAMUX_0.CHCFG[2]です。R = 0x0000;/* チャネル設定レジスタ 2 をクリア*/

DMAMUX_0.CHCFG[2]です。B.ソース = 6;/* チャネル 2 の MUX ソースを選択 -> CTU FIFO_1 */

DMAMUX_0.CHCFG[2]です。B.ENBL = 1;/* DMAチャネルイネーブル */

}//DMA_MUX_Init

/***********************************************************************/

/* DMA_TCD_2                                                           */

/***********************************************************************/

void DMA_TCD_2(void)

{

(*(揮発性uint16 *)&DMA_0.TCD[2])= 0x0;DMAをクリアします。TCD[0]0.ワード7

    //DMA_0.TCD[2] = 0x0;

    DMA_0.TCD[2].SADDR.B.SADDR = &CTU_0.FR[0];  /* Source Address - CTU FIFO_0 */

DMA_0.TCD[2]。お父さん。B.DADDR = (uint32_t) &ADC_results[0]; /* 宛先アドレス - SRAM */

DMA_0.TCD[2]。ATTRです。B.SMOD = 0x0;  /* 送信元アドレスモジュロ */

    DMA_0.TCD[2].ATTR.B.DMOD = 0x0;   /* Destination Address Modulo */

DMA_0.TCD[2]。ATTRです。B.SSIZE = 0x2; /* ソース転送サイズ: 32 ビット*/

DMA_0.TCD[2]。ATTRです。B.DSIZE = 0x2; /* 宛先転送サイズ: 32 ビット*/

DMA_0.TCD[2]。SOFFです。B.SOFF = 0x0; /* 符号付きソース加算オフセット調整*/

DMA_0.TCD[2]。NBYTES です。MLOFFNOです。B.NBYTES = 0x40;/* 内部の「マイナー」バイトカウント */

DMA_0.TCD[2]。スラスト。B.SLAST = 0x0; /* 最後に署名された送信元アドレスを調整 */

DMA_0.TCD[2]。ドフ。B.DOFF = 0x4;  /* 署名付き宛先アドレスオフセット */

DMA_0.TCD[2]。DLASTSGAです。B.DLASTSGA = 0xFFFFFFC0;/* 署名付き宛先アドレス オフセット -64 */

DMA_0.TCD[2]。かみつく。エリクノー。B.ELINK=0x0; /* マイナーループのチャンネル間リンク完了:無効*/

DMA_0.TCD[2]。かみつく。エリクノー。B.BITER = 0x1; /* 現在のメジャー反復回数またはリンクチャネル番号 */

DMA_0.TCD[2]。CITERです。エリンキーはい。B.ELINK=0x0; /* マイナーループのチャンネル間リンク完了:無効*/

DMA_0.TCD[2]。CITERです。エリンキーはい。B.LINKCH = 0x0; /* マイナーループでのチャンネル間リンクのチャンネル番号 : 未完成*/

DMA_0.TCD[2]。CITERです。エリンキーはい。B.ELINK = 0x0001; /* 現在のメジャー反復回数またはリンクチャネル番号 */

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.BWC = 0x00; /* 帯域幅制御 */

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.MAJORLINKCH = 0x00; /* メジャーチャンネル番号 */

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.MAJORELINK = 0x00; /*メジャーループのチャンネル間リンク完了:無効*/

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.DONE = 0x00; /* チャネル完了ビット */

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.アクティブ = 0x00; /* チャネルアクティブビット */

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.ESG = 0x00; /* スキャッター/ギャザーを有効にする: 無効*/

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.DREQ = 0x00; /* 完了時に DMA チャネルを無効にする: 無効*/

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.イントハーフ = 0x00; /* ハーフメジャーカウント完了時の割り込み:無効*/

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.INTMAJOR = 0x01; /* メジャーループ完了時の割り込み: 無効*/

DMA_0.TCD[2]。CSR(社会貢献活動)。B.スタート= 0x00; /* 明示的なチャンネル開始ビット */

}//DMA_0

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:27 AM
Updated by: