1109043_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1109043_ja-JP

1109043_ja-JP

Q&A:Linux 3.5.7 BSP WiFi SDIOモジュールエラーを修正する方法は?<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Q:

彼のSDIO WiFiモジュール(Marvel 88W8790を含むAzurewaveモジュール)を4ビットモードでマウントしようとすると、エラーが発生しました

alphaカーネル(3.5.7+3285970)を使用したiMX6スマートSD開発ボード上のwifiモジュール。

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: WLAN FW がアクティブです

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: mwifiex_cmd_timeout_func: Timeout cmd id (2004.239824) = 0xa9, act = 0x0

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: num_data_h2c_failure = 0

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: num_cmd_h2c_failure = 0

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: num_cmd_timeout = 1

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: num_tx_timeout = 0

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_cmd_index = 1

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_cmd_resp_index = 0

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: last_event_index = 0

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: data_sent=1 cmd_sent=1

mwifiex_sdio mmc0:0001:1: ps_mode=1 ps_state=0

+++++++++++++++++++++++

リリースノートに記載されているように、SDHCドライバーには2つの既知の問題しかなく、これらは一致していないようです。Linuxリファレンスマニュアルには、SDIOの動作がAR6003を使用して検証されたと記載されています。私の仮定では、これが私たちが標準化したSilexモジュールです。このモジュールを使用して 4 ビット モードは検証済みですか?

ここで何が起こっているのか、どなたかご存じの方はいらっしゃいますか?

ある:

L3.5.7はアルファ版であり、WiFi機能は安定していません。テストレポートは、オープンWiFiの問題が存在することを示しています。

Wifiモジュールはmx6q_smdで動作しない場合があります。

insmod ath、ath6kl_core、ath6kl_sdio後。Wi-Fiカードを挿入すると、いつか(50%)が表示されます

--------------------------

ath6kl: RX_LOOKAHEAD_VALIDが読み取れません

ath6kl: ターゲット情報を取得できません: -84

ath6kl: ath6kl コアの初期化に失敗しました

ath6kl_sdio: mmc0:0001:1 のプローブがエラー -84 で失敗しました

--------------------------

WiFiカードを再挿入すると、問題が解決する場合があります。

"udhcpc -i wlan0" を実行すると、30% のタイミングでプログラム例外が発生します。wlan0 ip(プログラムがハングアップ)できない場合があります。

環境(OS、プラットフォーム、ドライバなど):

HW:MX6Q_SMD Num014およびNum017

MX6Q_ARDこの問題は発生しません

SW: Kernel 3.5.7-1.0.0

GNU/Linux

ケースID:TGE-LV-WIFI-0043

再現手順:

#modprobe ath

#modprobe ath6kl_core

#modprobe ath6kl_sdio

WiFiカードを挿入します

# IWCONFIG wlan0 モード管理

# iwlist wlan0 スキャン |grep MAD-無線LAN

#iwconfig wlan0 key 00112233445566778899123456

#iwconfig wlan0 essid MAD-wifi

#udhcpc -i wlan0

MX6 ARD WiFiの問題も添付されました。

[Kernel3.5.7_MX6QARD]Wifi:wifiカードは、一時停止と再開中は機能しません。100%

--

バグの詳細な説明:

Wi-Fiカードをボードに挿入した状態。システムの中断と再開のテストを実行します。システムの一時停止と再開後、WiFiカードはうまく機能しません。

常に報告する : ath6kl: コマンドクレジットカウントレジスタをデクリメントできません: -84

ath6kl: デバイスに書き込めません: -84

ath6kl: UART デバッグのbmi_write_memoryに失敗しました

ath6kl: レジュームで hw を起動できませんでした: -5

環境(OS、プラットフォーム、ドライバなど):

HW: MX6QARD -023

このプラットフォームでのみ試されました

SW: root@imx6qsabreauto:~# uname -a

Linux imx6qsabreauto 3.5.7-1.0.0+3285970 #1 SMP PREEMPT Sat Jun 29 10:20:45 CDT

2013 armv7l GNU/Linux

ケースID:TGE-LV-WIFI-1060およびTGE-LV-WIFI-1062

再現手順:

1. wif カードを挿入した状態でカーネルを起動します。

2.WiFiストレステストを行う

3.一時停止と再開を行う

i.MX6QuadLinux
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:00 AM
更新者: