1108939_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1108939_zh-CN

1108939_zh-CN

i.Core M6:基于 i.MX6 的 SOM<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

i.CORE M6S/DL/D/Q

i.Core M6S/DL/D/Q 是 Engicam 提供的最新强大的 i.MX6 SOM 解决方案。

i.Core M6 配备 单、双光、 或四 Cortex-A9 内核, 是 适用于高端多媒体应用的 最小低成本 SOM。
模块的完全可扩展性允许在很短的时间内创建具有不同性能的多种产品并推向市场。

i.Core M6 系列现已推出 Dual Light 版本以及适用于强大的低成本应用的商业版本。

特性LogoShadowCustom.gif

存储器

  • 适用于 i.Core M6Q 的 1GB 64 位 DDR3-1066
  • 适用于 i.Core M6D 的 512MB 64 位 DDR3-1066
  • 适用于 i.Core M6DL 的 512MB 64 位 DDR3-800
  • 适用于 i.Core M6S 的 256MB 32 位 DDR3-800
  • 256 MB NAND闪存

图形和多媒体

  • 1x并行LCD 18位输出
  • 2个LVDS输出
  • 1个HDMI输出
  • 最多支持四个同时显示驱动(
    仅限 i.Core M6Q/D)
  • 最多两个同时显示驱动支持(
    仅限 i.Core M6S/DL)
  • 双显示器,最高可达 WUXGA (1920x1200) 和 HD1080
  • OpenGL/ES 2.x 3D加速器,支持OpenCL/EP和OpenVG1.1加速
  • 多格式 HD1080 视频解码和编码
  • 并行相机接口输入
  • 触摸屏

外设

  • 2个SD卡接口
  • USB OTG HS、USB HS HOST、Uart、I2C、I2S、PCI Express
  • SATA 3Gbps(仅限 i.Core M6Q/D)
  • 以太网10/100

尺寸

  • 标准 SODIMM 占用空间 67,4x31.9毫米 PCB 尺寸
  • 超薄型模块

M6Q.png

ENGICAM - i.Core M6S/DL/D/Q

pastedImage_3.png

概述回复:i.Core M6:基于 i.MX6 的 SOM<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

I.MX6Q核心模块详情

http://www.myzr.com.cn/images/I.MX6_1_en.jpg

http://www.myzr.com.cn/images/I.MX6_2_en.jpg

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 02:00 AM
更新者: