1108922_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1108922_zh-CN

1108922_zh-CN

示例MPC5748G DSPI扩展模式GHS614<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

********************************************************************************
* 详细说明:
*
* 本例演示如何在扩展SPI模式下使用SPI模块
* - DSPI3 配置为主
* - SPI1 配置为从机
* - 帧大小配置为 32 位
* - 需要两次写入才能将一个 32 位帧加载到 TX FIFO
* - 有关时序设置的更多详细信息,请参阅应用笔记 AN4830
* ----------------------------------------------------------------------------------------------
* 测试硬件:MPC574XG-324DS Rev.A + MPC574XG-MB Rev.C
* 微控制器: PPC5748GMMN6A 1N81M
* 系统频率:160 MHz PLL
* 调试器:Lauterbach Trace32
* 目标:internal_FLASH
********************************************************************************

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 07:37 AM
Updated by: