S32V234-EVB で Cortex-A53 APEX2/ISP Linux ターゲットS32V234の S32DS for Vision プロジェクトのデバッグを開始する前に、まずハードウェア接続をセットアップし、Linux BSP OS を起動する必要があります。
1)PCの(1)S32V234 USB MicroBポートを(2)USBAポートに接続します。これにより、ターミナルプログラムを介してLinux BSP OSに接続し、コマンドを発行したり、IPアドレスを取得したりできます。
2) microSDHCカード(U-boot、Linuxカーネル、デバイスツリー、ルートファイルシステム*がロードされた状態)を(3)S32V234 SDカードスロットに挿入します。
3) ドーターカードの (1) イーサネット ポートS32V234 (2) LAN** に接続します。これにより、S32DS は Linux BSP OS と通信して、フラッシュと GDB デバッグを行うことができます。
4)電源を(3)S234V234 EVBに接続します
5)(4)電源スイッチをオンにすると、Linux BSP OSが起動します
*SD カードの準備手順は、VisionSDK ドキュメントに記載されています。\S32DS_Vision_v2.0\S234DS\s234v234_sdk\docs\vsdk\S32V234-EVB_SetupGuide.pdf または https://community.nxp.com/docs/DOC-335023
**PCがLANに接続されていることも確認してください(有線または無線)
こんにちは、Mikeさん
丁寧なご説明をいただき、誠にありがとうございました。おっしゃるようにバージョンをインストールし、機能するケーブルが1本見つかったので、これでボード上でデモを実行できます。
よろしくお願いいたします。
ユエ
Hi [email protected],
S32DS for Vision 2018.R1 でも動作するはずですが、S32 Design Studio v3.1 を使用することを強くお勧めします。S32V デバイスのサポートは、3.x バージョンを通じて含まれます。これはv3.1であり、v3.2ではないことに注意してください。v3.2 内の S32V サポートの更新されたリリースはまだ提供されていません。このアップデートを提供する場合は、v3.2リリースに移行して、新しいS32Vパッケージを採用することをお勧めします。現時点では、最新の VSDK リリースもサポートします。今のところ、S32 Design Studio v3.1 から 'S32V2xx development package' (v3.1.1) をインストールするだけですおよび S32V2xx' (v1.0.0) の Vision 拡張パッケージ。これは VSDK v1.3 を使用します。
HW接続の問題については、USB接続にいくつかの問題がありましたが、一般的には長時間使用した後です。EVBへのmicroUSBの接続は良好ですか、それともうまく収まっていないようですか?うまく収まらない場合は、おそらく接続がうまくいっていないでしょう。これがあなたが抱えている問題ではないことを願っていますが、チェックする努力は価値があります。
少なくとも、USBケーブルを接続すると、LEDD16が数回点滅するはずです。赤色です。私の場合、以下に示すように、接続すると、WIndwsは誤ってマウスとして識別しますが、COMポートが割り当てられているため、ターミナルプログラムに接続できます。
お役に立てれば幸いです!
Mike
こんにちは [email protected]、
HWが電源に接続され、電源がオンになっていることを確認してください。PC上のWindows OSがEVBのUSBポートへの接続を検出するために、SDカードは関係ありません。WindowsのデバイスマネージャーでUSB接続を確認できますか?
S32 Design Studioを使用している場合は、v3.1を使用していることを確認してください。バージョン 3.2 は、Vision Extension Package にまだ対応していません。また、S32 Design Studio v3.1 と共にインストールされた Vision SDK v1.3 に含まれる BSP を必ず使用する必要があります。使用しているVision SDKのバージョンではなく、新しいBSPをSDカードにインストールすると、動作しません。
ターミナルプログラムを使用してHWに接続できましたか?
よろしくお願いいたします。
Mike
マイクさん、ありがとうございました!ここでもう一つ質問があります。以下のようにボードを用意していました。手順3に到達したとき、ドライバーがインストールされているという情報はなく、UART0のLEDも消灯していました。ガイドに書かれている通りにSDカードを用意し、ノートパソコンにVSDKをインストールしました。何が問題なのか教えていただけますか?私が使用したmicroUSBケーブルですか、それともSDカードがうまく準備されていなかったのでしょうか?よろしくお願いいたします。
こんにちは [email protected]、
s32v234-evb2ボードには2つのマイクロUSBポートがあり、「UART0」とラベル付けされたものを使用します。
よろしくお願いいたします。
Mike
共有していただきありがとうございます。今月購入したばかりですが、s32v234-evb2ボード用のマイクロUSBポートはありません。それで、私はイーサネットとSDカードだけが必要だと思いますか?