1108784_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1108784_ja-JP

1108784_ja-JP

HOWTO: S32DS for Vision および Linux BSP でのデバッグ用に S32V234 EVB を設定する<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

S32V234-EVB で Cortex-A53 APEX2/ISP Linux ターゲットS32V234の S32DS for Vision プロジェクトのデバッグを開始する前に、まずハードウェア接続をセットアップし、Linux BSP OS を起動する必要があります。

1)PCの(1)S32V234 USB MicroBポートを(2)USBAポートに接続します。これにより、ターミナルプログラムを介してLinux BSP OSに接続し、コマンドを発行したり、IPアドレスを取得したりできます。

2) microSDHCカード(U-boot、Linuxカーネル、デバイスツリー、ルートファイルシステム*がロードされた状態)を(3)S32V234 SDカードスロットに挿入します。

pastedImage_2.png pastedImage_3.png

3) ドーターカードの (1) イーサネット ポートS32V234 (2) LAN** に接続します。これにより、S32DS は Linux BSP OS と通信して、フラッシュと GDB デバッグを行うことができます。

pastedImage_4.png pastedImage_5.png

4)電源を(3)S234V234 EVBに接続します

5)(4)電源スイッチをオンにすると、Linux BSP OSが起動します

pastedImage_6.png

*SD カードの準備手順は、VisionSDK ドキュメントに記載されています。\S32DS_Vision_v2.0\S234DS\s234v234_sdk\docs\vsdk\S32V234-EVB_SetupGuide.pdf または https://community.nxp.com/docs/DOC-335023 

**PCがLANに接続されていることも確認してください(有線または無線)

Re: HOWTO: S32DS for Vision と Linux BSP でデバッグするための S32V234 EVB のセットアップ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは、Mikeさん

丁寧なご説明をいただき、誠にありがとうございました。おっしゃるようにバージョンをインストールし、機能するケーブルが1本見つかったので、これでボード上でデモを実行できます。

よろしくお願いいたします。

ユエ

Re: HOWTO: S32DS for Vision と Linux BSP でデバッグするための S32V234 EVB のセットアップ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi [email protected]‌,

S32DS for Vision 2018.R1 でも動作するはずですが、S32 Design Studio v3.1 を使用することを強くお勧めします。S32V デバイスのサポートは、3.x バージョンを通じて含まれます。これはv3.1であり、v3.2ではないことに注意してください。v3.2 内の S32V サポートの更新されたリリースはまだ提供されていません。このアップデートを提供する場合は、v3.2リリースに移行して、新しいS32Vパッケージを採用することをお勧めします。現時点では、最新の VSDK リリースもサポートします。今のところ、S32 Design Studio v3.1 から 'S32V2xx development package' (v3.1.1) をインストールするだけですおよび S32V2xx' (v1.0.0) の Vision 拡張パッケージ。これは VSDK v1.3 を使用します。

HW接続の問題については、USB接続にいくつかの問題がありましたが、一般的には長時間使用した後です。EVBへのmicroUSBの接続は良好ですか、それともうまく収まっていないようですか?うまく収まらない場合は、おそらく接続がうまくいっていないでしょう。これがあなたが抱えている問題ではないことを願っていますが、チェックする努力は価値があります。

少なくとも、USBケーブルを接続すると、LEDD16が数回点滅するはずです。赤色です。私の場合、以下に示すように、接続すると、WIndwsは誤ってマウスとして識別しますが、COMポートが割り当てられているため、ターミナルプログラムに接続できます。

pastedImage_1.pngpastedImage_2.png

お役に立てれば幸いです!

Mike

Re: HOWTO: S32DS for Vision と Linux BSP でデバッグするための S32V234 EVB のセットアップ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
こんにちは、Mikeさん
ご返信ありがとうございます。実はS32DSを使っています。Vision.2018.R1、ビジョン関連のプロジェクトを開発するためにS32V234EVB2を使用するため、v3.1に変更する必要がありますか?
私もVSDK v1.4.1を使用しているので、v1.3に変更します。
Windowsのデバイスマネージャーやターミナルプログラムで見ることができません、私は2つの異なるUSB-MicroUSBケーブルを試しましたが、それでも同じ結果、私は特定のタイプを使用する必要がありますか?よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ユエ
Re: HOWTO: S32DS for Vision と Linux BSP でデバッグするための S32V234 EVB のセットアップ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは [email protected]

HWが電源に接続され、電源がオンになっていることを確認してください。PC上のWindows OSがEVBのUSBポートへの接続を検出するために、SDカードは関係ありません。WindowsのデバイスマネージャーでUSB接続を確認できますか?

S32 Design Studioを使用している場合は、v3.1を使用していることを確認してください。バージョン 3.2 は、Vision Extension Package にまだ対応していません。また、S32 Design Studio v3.1 と共にインストールされた Vision SDK v1.3 に含まれる BSP を必ず使用する必要があります。使用しているVision SDKのバージョンではなく、新しいBSPをSDカードにインストールすると、動作しません。

ターミナルプログラムを使用してHWに接続できましたか?

よろしくお願いいたします。

Mike

Re: HOWTO: S32DS for Vision と Linux BSP でデバッグするための S32V234 EVB のセットアップ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

マイクさん、ありがとうございました!ここでもう一つ質問があります。以下のようにボードを用意していました。手順3に到達したとき、ドライバーがインストールされているという情報はなく、UART0のLEDも消灯していました。ガイドに書かれている通りにSDカードを用意し、ノートパソコンにVSDKをインストールしました。何が問題なのか教えていただけますか?私が使用したmicroUSBケーブルですか、それともSDカードがうまく準備されていなかったのでしょうか?よろしくお願いいたします。steps.PNG

Re: HOWTO: S32DS for Vision と Linux BSP でデバッグするための S32V234 EVB のセットアップ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちは [email protected]

s32v234-evb2ボードには2つのマイクロUSBポートがあり、「UART0」とラベル付けされたものを使用します。

pastedImage_3.jpg

よろしくお願いいたします。

Mike

Re: HOWTO: S32DS for Vision と Linux BSP でデバッグするための S32V234 EVB のセットアップ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

共有していただきありがとうございます。今月購入したばかりですが、s32v234-evb2ボード用のマイクロUSBポートはありません。それで、私はイーサネットとSDカードだけが必要だと思いますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 05:42 AM
更新者: