1108058_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1108058_ja-JP

1108058_ja-JP

wxWidgetsベースの分散情報および制御システム<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

そこで開発されたのは、i.MX53+Linuxを使用したコントローラーです。

分散情報・制御システムを構築するためのソリューションを開発しました。

Prototmpyは1年以上運用されています。

例:

- 制御電磁攪拌(ミキサー) http://ontecom.com/en/catalog/ems /ルサール、クラスノヤルスク。

- ポンプ場の管理と管理。

- 気候制御システムの監視と制御。

スマートホームシステムやIoTを作ることができます。PLC(Power Line Communication)Qualcomm/Atherosの経験があります。

余暇には、PLC(電力線通信)制御/監視コンポーネントのスマートホーム用の予算ソリューションを開発しています。

標準IEC 61131-3に基づいて開発されたソフトウェア-分散情報管理システム。

解決策はクロスプラットフォームです。単一のシステムには、異なるアーキテクチャとさまざまなオペレーティングシステムのコンピューターが含まれる場合があります。

このような信号は、ARM/Linuxの同期コントローラ、およびx86サーバ(Win、Linux、VMSなど)です。

wxWidgets を使用します。

このテーマに関する記事は、ロシア語です。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 04:28 AM
更新人: