1107843_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1107843_ja-JP

1107843_ja-JP

デバッグ UART ポートからデバッグ メッセージを出力するための iMX 3.1x カーネルの早期コンソール パッチ<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

iMX 3.1x カーネルからは、UART ドライバーがロードされた後に、すべてのカーネル デバッグ メッセージがデバッグ シリアル ポートに出力されるため、tty コンソール ドライバーの準備が整う前にカーネルがハングアップした場合、カーネルの起動メッセージは表示されません。

 

添付されているパッチを使用すると、iMX シリアル デバッグ コンソールを早期に有効にでき、その後、カーネルはデバッグ メッセージをバッファリングしません。

 

注:デフォルトのパッチはデバッグポートとしてUART1(tty0)用ですが、他のデバッグポートを使用する必要がある場合は、正しいUARTポートベースアドレスでコード「early_console_setup()」を変更してください。

 

L3.10.53-デバッグメッセージのための早期コンソールを追加.patch

このパッチは L3.10.53_GA1.1.0 に基づいていますリリース、iMX6S/DL/D/Qをサポートできます。

 

L3.14.52-デバッグメッセージのための早期コンソールを追加

このパッチは L3.14.52_GA1.1.0 に基づいていますリリースでは、iMX6S/DL/D/Q、iMX6SL、iMX6SX、iMX6UL、iMX7をサポートできます。

 

i.MX6_Alli.MX6DLi.MX6Duali.MX6DualPlus6QuadPlusi.MX6Quadi.MX6Si.MX6SLi.MX6SoloXi.MX6ULi.MX7Duali.MX7Solo
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 02:25 AM
Updated by: