1107095_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1107095_ja-JP

1107095_ja-JP

ワンストップセキュアブートツール:NXP-MCUBootUtilityがv2.1.0にアップグレードされました<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ソースコード: https://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility

【v2.1.0】

顔立ち:
> 1.[RTyyyy]起動可能なイメージの SEMC NOR ブート デバイスへのロードのサポート
> [RTyyyy] 支持下载Bootable image进主动启动设备 - SEMC NOR接口Flash
> 2.[RTyyyy]RT117x A0のCM7とCM4の両方での動作をサポート
> [RTyyyy] 在RT1170无论是CM7还是CM4作为主核下均能正常工作
> 3.[RTyyyy]RT117x A0の2つのFlexSPIマップアドレスをサポート
> [RTyyyy] 支持RT1170的两个FlexSPI XIP映射地址
> 4.[RTyyyy]RT117x A0のefuseメモリ操作をサポート
> [RTyyyy] 支持RT1170的eFuse回读与烧写
> 5.[RTyyyy]ユーザーヒューズテーブルファイルをインポートして、efuse値を設定可能
> [RTyyyy] 支持导入用户fuse配置文件去设置fuse
> 6.[RTyyyy]RT117x A0のOTFAD暗号化セキュアブートモード(ユーザーキー)を有効にする
> [RTyyyy] 为RT1170 A0开启OTFAD加密(User Key)支持
> 7.[RTyyyy]ソース入力としてSDKからのRT1170/1010ブータブルイメージをサポート
> [RTyyyy] 支持RT1170/RT1010 SDK生成的Bootable image作为源文件输入

改善:
> 1.[RTyyyy]画像形式の自動検出は、MCUXまたはGCCからのaxfファイルに使用できます
> [RTyyyy] 程序格式自动检测选项也可用于MCUX生成的axf格式源文件
> 2.リードバックデータを保存するために、ファイルの代わりにファイルパスを指定します
>    指定目录而不是指定文件去存放回读的数据
> 3.リードバックデータをファイルに保存するように設定されている場合、そのデータは画面に表示されません
> 如果回读的数据已经选择保存到文件中,那么点击Read按钮将不会在窗口显示数据

バグ修正:
> 1.「Cmd Pads」は、FlexSPI NOR構成の一部の典型的なオクタルフラッシュモデルで正しく設定されていません
> 在FlexSPI NOR配置界面里,对于一些octal-flash模型,其Cmd Pads参数没有被正确设置
> 2.「Max Frequency」オプションが、FlexSPI NOR構成で選択したMCUデバイスと正確に一致していません
> 在FlexSPI NOR配置界面里,Max Frequency参数选项与当前MCU型号不完全匹配
> 3.[RTyyyy]SD/eMMCの合計サイズを正しく表示できないため、SD/eMMCをプログラムできません
> [RTyyyy] SD/eMMC总容量未能正确显示,导致无法编程SD/eMMC
> 4.[RTyyyy]一部のフィールドが Flexible User Key Setting で選択した MCU デバイスと一致しません
> [RTyyyy] 在用户自定义Key设置界面里,有些选项与当前选中的MCU型号不匹配
> 5.[RTyyyy]元のイメージ サイズが 4KB 未満の場合、起動可能なイメージを生成できません
> [RTyyyy] 当输入的源image文件大小小于4KB时,生成可启动程序会失败
> 6.[RTyyyy]ツールが.axfを認識できない場合がありますMCUXまたはKeil MDKからのフォーマット
> [RTyyyy] 有时候无法识别MCUX或Keil MDK生成的axf格式源文件
> 7.[RTyyyy]DCD が有効な場合、署名付きフラッシュローダーは生成できません
> [RTyyyy] 当DCD使能的时候,无法生成含签名的Flashloader
> 8.[RTyyyy]DCDがソース・ブータブル・イメージから来ている場合、リードバック・イメージでDCDをマークできない
> [RTyyyy] 如果DCD来自源Bootable image,则无法在读回的image中标记DCD

利権:
> 1.効果音を追加(コントラ)
>    增加魂斗罗音效

pastedImage_2.png

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 07:00 AM
更新者: