1107086_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1107086_ja-JP

1107086_ja-JP

すべてのボードビデオホスト<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

ホストサイドのビデオ

画像(png、jpgなど)をYUV形式に変換する

ffmpeg -f image2 -i test.png -pix_fmt yuv420p test.yuv

AVIファイルをYUV形式に変換する

AVIをYUVに変換するには、lav2yuvプログラムを使用できます。Ubuntu Linuxでは、このプログラムはmjpegtoolsパッケージに含まれています。これは変換する方法です。

lav2yuv myfile.avi > myfile.yuv

YUVビデオファイルをAVI(DivX)に変換する

ffmpeg ツールを使用します。

ffmpeg -s 176x144 -i kuuba_maisema_25fps_qcif.yuv -vcodec mpeg4 -sameq -aspect 4:3 ~/kuuba.avi

ビデオのサイズ (176 × 144)、ビデオ コーデック (mpeg4)、およびアスペクト比 (4:3) を指定する必要があります。

MP4 から AVI への変換

mencoder ツールを使用します。

mencoder Bike1.mp4 -ovc lavc -oac lavc -o NewBike1.avi
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-06-2026 01:09 AM
Updated by: