AN4440の最新バージョンのソースコードは次のとおりです。そしてMC9S08PT60の移住。
Boot_Loader.zipPC上で動作する---GUI。IDEはVisual C# 2008 Expressで、Visual C# 2010 Expressにインポートできます。
AC32_Bootloader.zip --- このプロジェクトは、AC32 ブートローダとユーザコードを組み合わせたものです。IDEはCW6.3です
PT60_Bootloader 20130307 --- このプロジェクトは、PT60ブートローダとユーザーコードを組み合わせました。IDEはCW10.6です。
Visual C# 2010 Express は、次の 1 つの ISO にまとめて入手できます。
http://go.microsoft.com/?linkid=9709969
visual-studio-express-vsも動作するかもしれませんが、まだ試していません。
https://www.visualstudio.com/en-US/products/visual-studio-express-vs
別のDZ60ブートローダーは、GitHubで入手できます。
このブートローダーに、DZ60 のサポートを提供する可能性のある新しいアップデートはありますか?
どうもありがとう、
ジョン
誰かが私を助けてくれますか私はMC9S08PT32Aでブートローダーをやろうとしています、そして私は誰かが私を助けることができる人を喜ばせることができません.....
alguém pode me ajudar estou tentando fazer um bootloader com o MC9S08PT32A e não estou conseguindo por favor alguem pode me ajudar.....
こんにちは、チャオフイさん。
更新してくれてありがとう、これがまだアクティブであることを知ってうれしいです。私は実際にS08DZ60で作業しており、その部分にAN4440ポートが行われているかどうか疑問に思いました。私はAN4440のAC32バージョンでマッサージを試みていますが、それは少し難しいです(主に私の目標要件のため)。私は実際にターゲット上でModbus RTUスタックを実行しているので、このアプリケーションノートの要素の周りにその既存の機能をたくさん使おうとしています。
ありがとうございます
ジョン