1106770_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1106770_ja-JP

1106770_ja-JP

i.MX27 ADSボードの点滅<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このチュートリアルでは、ATK を使用してブートローダーをフラッシュする方法を説明します。

ATK(アドバンスドツールキット)

ATK(Advanced Toolkit)は、i.MX ボードのフラッシュメモリをプログラミングするためのWindowsソフトウェアです。

ATKの使い方

このセクションでは、フラッシュメモリを消去し、ブートローダをプログラムする手順について説明します。

1 - PCと i.MX ボードをシリアルケーブルで接続します。

2 - 一部のハードウェア構成 (スイッチ) は、ボードをフラッシュするために行う必要があります。

S18スイッチを次のように設定します:スイッチS18->111100 

480px-Imx27_ads_internal_boot.jpg

3 - [スタート] - [プログラム] > - > AdvancedToolKit - > AdvancedToolKit] をクリックして ATK を実行します。

Atk1_imx27.png

次のオプションを設定します。
   デバイスメモリ-> DDR;カスタム初期ファイル -> (マークを外したままにする)
   通信チャネル -> シリアルポート(通常はCOM1)

4 - [Flash Tools]をクリックしてフラッシュメモリを消去、プログラム、またはダンプし、[GO]をクリックします。

Atk2_imx27.png

フラッシュプログラミング

次のステップは、以下の手順に従って、ブートローダーイメージをボードのフラッシュにプログラムすることです。

1 - 次の図に示すようにパラメータを選択し、[プログラム]を押します。

ブートローダのバイナリイメージファイルは、ボードサポートパッケージセットプログラム、NORスパン、Biスワップに含まれています

Atk5_imx27.png

2 - 画像ファイルフィールドに追加し、プログラムを押します。

3 - ATKを閉じ、ボードの電源を切り、下の写真に示すようにスイッチを戻します。

480px-Imx27_ads_external_boot.jpg

LinuxへのATKのインストール

ATKをダウンロード:

ダウンロード。

ATKの抽出:

# unzip ATK_1_41_STD_installer.zip

デフォルトのインストールプロセスを実行します。

#ワインSETUP.EXE

Windowsマシン(C:\ Windows \ System32)からmfc42.dllとmsvcp60.dllを取得し、wine system32(/ root / .wine / drive_c / windows / system32)にコピーします。

ATKを実行します。

#ワインADSToolkit_std.exe
i.MX2x
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 10:48 AM
更新人: