1106540_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1106540_ja-JP

1106540_ja-JP

SD_Card_1.152_30.07.2012.PEupd<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SD_Card

形容SDカード低レベルドライバー
コンポーネントSD_Card.PEupd
DependenciesFreeRTOS、待機タイムアウト

ライセンス

ライセンス : オープンソース (LGPL)
著作権:(c)著作権Erich Styger、2012、無断複写・転載を禁じます。

これは、Processor Expertを使用して、ChaN FatFSに便利なSDカード低レベルドライバを実装したオープンソースソフトウェアです。
これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。
*これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。
※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。
※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SD_Card

形容SDカード低レベルドライバー
コンポーネントSD_Card.PEupd
DependenciesFreeRTOS、待機タイムアウト

ライセンス

ライセンス : オープンソース (LGPL)
著作権:(c)著作権Erich Styger、2012、無断複写・転載を禁じます。

これは、Processor Expertを使用して、ChaN FatFSに便利なSDカード低レベルドライバを実装したオープンソースソフトウェアです。
これはフリーソフトウェアであり、次の条件のライセンスポリシーの下で教育、研究、および商用開発に開放されています。
*これはフリーソフトウェアであり、保証はありません。
※使用制限はありません。あなたは、あなたの責任の下で、個人、非営利、または商用製品のためにそれを使用、変更、および再配布することができます。
※ソースコードの再配布には、上記の著作権表示を保持する必要があります。

コンポーネント交換Re: SD_Card_1.152_30.07.2012.PEupd<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

私はColdFire V1、V2、Kinetisでそのようなことをしています。S12で共有するプロジェクトがありません。

CN128 でファイルシステムを使用する方法の例については、

http://www.steinerberg.com/EmbeddedComponents/Examples/Example_CN128_FatFS/home.htm

Re: SD_Card_1.152_30.07.2012.PEupd<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello,

実は、組み込みシステムでSDカードを使うのは初めてです。予定しています

MC9S12でSDカードをデータロガーの一部として使用します。

ADCからのデータをcsvファイルに保存してWindowsで読み込ませたいのですが、

だから私はファイルシステムが必要です。しかし、私はファイルがどのように機能するかについてよく理解していません

制。

あなたがいくつかの情報を持っている場合は、役立つことができる情報源を教えてください...

それはかっこいいですね...

乾杯

On Fri, Sep 14, 2012 at 1:03 PM, Erich Styger Re: SD_Card_1.152_30.07.2012.PEupd<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello,

うーん、コンポーネントをスタンドアロンで使用している場合、それは問題になります。'diskio.h'はFatFSへのインターフェースです。

コンポーネントのソースを確認する必要がありますが、ファイル・システムのコンテキストでのみ使用したことは認めます(FatFSコンポーネントについては、 http://mcuoneclipse.wordpress.com/2012/07/30/fatfs-with-kinetis を参照してください。

SD_Card コンポーネントをファイル システムなしで使用する予定はありますか。

ありがとうございます

Erich

Re: SD_Card_1.152_30.07.2012.PEupd<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このビームを追加しようとしましたが、[作成]をクリックするとこのエラーメッセージが表示されます...

(diskio.hファイルが見つかりません)

その理由を知りたいのですが

もしかしたら、私が何か間違ったことをしているのかもしれません...

ありがとうございます

error_sd.png

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-06-2026 01:55 AM
更新者: