1106280_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1106280_ja-JP

1106280_ja-JP

FRDM-KL02Z I2Cの2つを接続する際のヒント <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このサンプルでは、2つのFRDM-KL02Zを使用してI2Cをテストします。400KHzのボーレートで作業することにより、一部のお客様は、I2C_CLKの端に障害が発生したときにI2C_SDAが掘りを生成することに気付くかもしれません。実際には、それはI2Cポートレイアウトに関連しているはずであり、問題はなぜこれが起こるのか、そしてどのように掘り下げるのかということです。

実際には、I2Cピンはオープンドレインであるため、実際には誰も高い値を駆動しません。高い値は、ライン上のプルアップ抵抗のためだけに存在します。J7に搭載されているI2C0_SCL線とI2C0_SDA線を使用してFRDM-KL02Zを2本接続する場合、基板上の慣性センサーとの接続にもこれらの線を使用し、両線に4.7Kのプルアップがあります。問題は、両方のボードのラインに4.7Kのプルアップがあるため、プルアップが意図したよりも弱いことです。そのため、お客様は、役立つ2つのボードの1つからプルアップ抵抗を取り外す必要があります。さらに、I2C バス上に負荷を追加しているデバイスが増えている場合は、4.7K プルアップをさらに強力なプルアップに置き換える必要があるかもしれません。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎11-19-2025 04:31 AM
更新人: