1106028_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1106028_ja-JP

1106028_ja-JP

i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Demo

このデモでは、i.MX6UL上で動作するOpenWRTベースのThread Borderルーターと、WiFi、イーサネット、NFCと組み合わせてThreadネットワークのルーティング、ファイアウォール、アウトオブバンドコミッショニングを構成および使用するためのさまざまなオプションを紹介します。OpenWRTは、住宅用ゲートウェイおよびルーター用に特別に設計された組み込みデバイス用のオープンソースLinuxディストリビューションです。KinetisのThreadプロトコルで拡張すると、LinuxベースのThread境界ルータを作成するための完璧なソリューションが実現します

64+スレッドノードで構成される大規模で高密度のメッシュネットワーク

各ノードはルーターに対応しており、ネットワークはどのノードがアクティブルーターになるかを動的に決定します

複数のアプリケーション機能が並行して実行されます。

  • デバイスのアドレス指定と識別
  • マルチキャストによる照明デモンストレーション
  • 占有センシングのデモンストレーション
  • ネットワーク管理Web GUIを備えた境界ルーター

 

特長:

  • 汎用 CoAP フレームワークに基づくアプリケーション層通信
  • 現在のZigBeeまたはOICフレームワークに合わせたCoAPメッセージング
  • Kinetis KW2xDおよびKinetis KW41 ARM Cortex-M4/M0+マイクロコントローラは、大容量のオンボード・メモリ(最大512KBフラッシュ/128KBのRAM)を搭載し、共通のThread IPネットワーク・ファブリック上で複数のアプリケーションを実行できます。
  • 1 i.MX6UL ARM Cortex-A7 with Kinetis KW2xD Linux Border Router(ネットワーク管理GUIとのインターフェースに使用)
  • ノードの状態を監視するために使用されるネットワーク管理と相互運用可能なスレッド診断フレームワーク
  • ノードは OTA 更新に対して有効になっています

_____________________________________________________________________________________________

注目のNXP製品:

製品リンク
i.MX 6UltraLite評価キットi.MX6Ultra Light 評価キット |NXPの 
Kinetis® KW2xマイクロコントローラ向けFreedom開発プラットフォームFRDM-KW24D512|Freedom開発プラットフォーム|キネティス |NXPの 

_____________________________________________________________________________________________

149350_149350.jpgpastedImage_16.jpg

149351_149351.jpgpastedImage_17.jpg

画像

通信インフラストラクチャ日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Edk,

また、OpenWRTのソースコードを提供していただけると大変ありがたいです。登録したメールアドレスが [email protected] です

 

よろしくお願いいたします。

桟橋

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Edk,

OpenWRTのソースを提供していただければ幸いです。登録したメールアドレスが [email protected] です。

ありがとうございます。

アルヴィン・リム

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello edk,

LPWAN(Thread/SigFox/LoRa)でIoTゲートウェイを開発しています。

事前認定スレッドスタックにすでにサインアップしており、登録した電子メールは [email protected] です。

OpenWRTのソースを提供していただけますか?

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

時間を無駄にしないでください。私は彼らと話しましたが、NXPは、サポートに数千ドルを支払わない限り、何も提供しようとはしません。これは興味深いことですが、彼らはOpenWRTのようなオープンソースソフトウェアを利用しており、コミュニティには何も返していません。GPLv2ライセンスに基づくOpenWRTで、これがどうなるのか私にはわかりません。

OpenWRTのソースコードを入手した方がいらっしゃいましたら、お知らせください。私の電子メールはmlopez(at)egiaudio.com です。

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Edk,

私はzigbee / zigwaveでIOTゲートウェイを開発しており、i.MX6UL上のOpenWRTに興味があります。

私はすでに事前認定スレッドスタックにサインアップしており、登録されたe-malは [email protected] です。

OpenWRTスレッドのソースコードを提供するのを手伝ってもらえますか?

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi jim.lin

スタックを取得するためのリクエストに対する応答はありましたか?何か問題がある場合は、私に知らせてください。

よろしくお願いします。

拘束形態素

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hello Edk,

これはNXP i.MX FAE / CASであり、i.MX6ULのOpenWRTにも興味がありますが、ダウンロードするためのNXP内部リポジトリはありますか?

PS:必要な場合に備えて、Threadスタックへのアクセスのリクエストを送信しました。

ジム。

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

Dhvanilと同じです。私はすでに 事前認定スレッドスタックにサインアップしており、OpenWrtのソースコードを取得したいと考えています。

私の登録メールアドレスはmlopez(at)です egiaudio.com

よろしくお願いします。

ミゲル

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi edk,

私の登録メールアドレスID: [email protected]

-

Dhvanil

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

こんにちはダヴァニ・パテル、

すでにサインアップしたので、関連情報を送信できるように、メールアドレスを提供していただけませんか?

ありがとうございます

Edk

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi edk,

私はすでに事前認定スレッドスタックにサインアップしています。しかし、Openwrt のソースコードはありません。

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

はい、ただし、この時点でコードは Thread パッケージ内にあり、アクセスするには事前認定 Thread ネットワーク スタックへのアクセスをリクエストする必要があります。詳細については、次のリンクにアクセスしてください: www.nxp.com/thread

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

はい、ただし、事前認定スレッドネットワークスタックにアクセスするには、リクエストを送信する必要があります。詳細については、次のリンクにアクセスしてください: www.nxp.com/thread

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi,

OpenWRTの画像にとても興味があります。i.MX6ULのopenWRTツリーのソースコードを入手することは可能ですか?(スレッドは必要ありません)。

または、少なくとも、ターゲットディレクトリ、DTS、ドライバー、およびパッチ。

i.mx6ulの評価キットはすでに持っています。

よろしくお願いいたします

ミゲル

日時:i.MX6ULを使用したOpenWRTスレッドボーダールーター<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

Hi Cristian,

ソースコードとイメージは開発者が利用できますか?

-

Dhvanil

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 03:16 AM
更新者: